O
|
Katalog > |
|
|
OneVar [1,]X[,[Häufigkeit][,Kategorie,Mit]] OneVar [n,]X1,X2[X3[,…[,X20]]] Berechnet die 1-Variablenstatistik für bis zu 20 Listen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variable stat.results gespeichert. (hier.) Alle Listen außer Mit müssen die gleiche Dimension besitzen. Die X-Argumente sind Datenlisten. Häufigkeit ist eine optionale Liste von Häufigkeitswerten. Jedes Element in Häufigkeit gibt die Häufigkeit für jeden entsprechenden X-Wert an. Der Standardwert ist 1. Alle Elemente müssen Ganzzahlen | 0 sein. Kategorie ist eine Liste von Kategoriecodes Mit ist eine Liste von einem oder mehreren Kategoriecodes. Nur solche Datenelemente, deren Kategoriecode in dieser Liste enthalten ist, sind in der Berechnung enthalten. Ein leeres (ungültiges) Element in einer der Listen X, Freq oder Kategorie führt zu einem Fehler im entsprechenden Element aller dieser Listen. Ein leeres (ungültiges) Element in einer der Listen X1 bis X20 führt zu einem Fehler im entsprechenden Element aller dieser Listen. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier). |
|
|
Ausgabevariable |
Beschreibung |
|
stat.v |
Mittelwert der x-Werte |
|
stat.Gx |
Summe der x-Werte |
|
stat.Gx2 |
Summe der x2-Werte |
|
stat.sx |
Stichproben-Standardabweichung von x |
|
stat.sx |
Populations-Standardabweichung von x |
|
stat.n |
Anzahl der Datenpunkte |
|
stat.MinX |
Minimum der x-Werte |
|
stat.Q1X |
1. Quartil von x |
|
stat.MedianX |
Median von x |
|
stat.Q3X |
3. Quartil von x |
|
stat.MaxX |
Maximum der x-Werte |
|
stat.SSX |
Summe der Quadrate der Abweichungen der x-Werte vom Mittelwert |
|
Katalog > |
|
|
BoolescherAusd1
BoolescheListe1
BoolescheMatrix1
Gibt „wahr“ oder „falsch“ oder eine vereinfachte Form des ursprünglichen Terms zurück. Gibt “wahr” zurück, wenn ein Ausdruck oder beide Ausdrücke zu ”wahr” ausgewertet werden. Gibt nur dann “falsch” zurück, wenn beide Ausdrücke “falsch” ergeben. Hinweis: Siehe xor. Hinweis zum Eingeben des Beispiels: Anweisungen für die Eingabe von mehrzeiligen Programm- und Funktionsdefinitionen finden Sie im Abschnitt „Calculator“ des Produkthandbuchs. |
|
|
Ganzzahl1
Vergleicht zwei reelle ganze Zahlen mit Hilfe einer Sie können die ganzen Zahlen in jeder Basis eingeben. Für eine binäre oder hexadezimale Eingabe ist das Präfix 0b bzw. 0h zu verwenden. Ohne Präfix werden ganze Zahlen als dezimal behandelt (Basis 10). Geben Sie eine dezimale ganze Zahl ein, die für eine 64-Bit-Dualform mit Vorzeichen zu groß ist, dann wird eine symmetrische Modulo-Operation ausgeführt, um den Wert in den erforderlichen Bereich zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter 4Base2, hier. Hinweis: Siehe |
Im Hex-Modus:
Wichtig: Null, nicht Buchstabe O.
Im Bin-Modus:
Hinweis: Eine binäre Eingabe kann bis zu 64 Stellen haben (das Präfix 0b wird nicht mitgezählt). Eine hexadezimale Eingabe kann bis zu 16 Stellen aufweisen. |
|
Katalog > |
|
|
ord(String)ÞGanzzahl ord(Liste1)ÞListe Gibt den Zahlenwert (Code) des ersten Zeichens der Zeichenkette String zurück. Handelt es sich um eine Liste, wird der Code des ersten Zeichens jedes Listenelements zurückgegeben. |
|