|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Convertit l'angle Exemple :
|
y N
[Fns…] > Modul 1:math… > Trig |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : raise exception Description : Utilisez raise pour lever une exception spécifique et arrêter le script. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie un entier aléatoire compris entre des valeurs Exemple :
Autre exemple :
Les résultats varient avec une sortie aléatoire. |
[Fns…] > Modul
y N
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie un nombre à virgule flottante compris entre 0 et 1.0. Cette fonction n'accepte aucun argument. Exemple :
Autre exemple :
Les résultats varient avec une sortie aléatoire. |
» Modul
[Fns…] > Modul
y N
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Utilisez après la commande « import Exemple :
Les résultats varient avec une sortie aléatoire. |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie un nombre aléatoire entre début et fin selon le pas. Exemple :
Autre exemple :
Les résultats varient avec une sortie aléatoire. |
y N
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : range(début,fin,pas) Description : Utilisez la fonction range pour renvoyer une séquence de nombres. Tous les arguments sont facultatifs. La valeur de début par défaut est 0, le pas par défaut est égal à 1 et la séquence se termine à la valeur de fin. Exemple :
|
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe :var.real Description : Renvoie la partie réelle d'une variable donnée de type nombre complexe. Exemple :
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Module : ti_system Syntax:var=recall_list("nom") 1-6 Description : Rappelle une liste prédéfinie de l'OS. La longueur de la liste doit être inférieure ou égale à 100. Argument : "nom" Pour OS L1-L6
Pour la liste personnalisée "nom" de l'OS ----- Nombre maximal de 5 caractères, chiffres ou lettres, commençant par des lettres, lesquelles doivent être en majuscules. Exemples : "ABCDE" "R12" La ligne "L1" est personnalisée en L1 et pas OS L1 Rappel : Le langage Python est à double précision. Python prend en charge plus de chiffres que l'OS. Exemple : Exemple de script : Créez une liste dans l'OS. LIST={1,2,3}
Exécutez l'application Python. Créez un nouveau script AA.
Exécutez le script AA. Le Shell affiche le résultat obtenu.
|
yK
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe :var=recall_RegEQ() Description : Rappelle la variable RegEQ à partir de l'OS CE. L'équation de régression doit être calculée dans l'OS avant le rappel de RegEQ dans l'application Python. Exemple : Voir l'exemple de script : REGEQ1. |
yK
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : La Exemple :
|
y 9
y N
[Fns…] > List
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Une instruction « return » définit la valeur générée par une fonction. Par défaut, les fonctions Python renvoient None. Voir aussi : def fonction (): Exemple :
|
y N
[Fns…] > Fonc
[Fns…] > Fonc |
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Inverse l'ordre des éléments dans une séquence. Exemple :
|
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : round(nombre, chiffres) Description : Utilisez la fonction « round » pour renvoyer un nombre à virgule flottante arrondi aux chiffres spécifiés. Le chiffre par défaut est 0 ; la fonction renvoie l'entier le plus proche. Exemple :
|
y N |