Les valeurs sont stockées en mémoire et rappelées à l'aide des noms des variables. Lorsque vous évaluez une expression contenant un nom de variable, la calculatrice graphique remplace la valeur mémorisée dans la variable.
Pour stocker une valeur dans une variable à partir de l'écran de calcul ou d'un programme en utilisant la touche ¿, commencez sur une ligne vide et procédez comme suit.
1. | Saisissez la valeur que vous désirez stocker et La valeur peut être une expression. |
2. | Appuyez sur ¿. |
Le symbole ! est copié à l'emplacement du curseur.
3. | Appuyez sur ƒ, puis sur la lettre de la variable dans laquelle vous désirez stocker la valeur. |
4. | Appuyez sur [enter]. La calculatrice graphique évalue l'expression et stocke la valeur dans la variable. |