O que há de novo?

O que há de novo na aplicação Python

TI-84 Plus CE-T Python Edition


Programação Python

Aceda à aplicação Python a partir de [prgm] quando a aplicação Python estiver carregada. A aplicação Python também está listada em [2nd] [apps].
- Mantenha-se atualizado em education.ti.com/84cetupdate.
- Encontre detalhes para a aplicação Python no guia de programação Python em education.ti.com/eguide.
Colagem rápida de instruções de importação para módulos Add-On. Os módulos Add-On estão disponíveis nas atividades Python publicadas em education.ti.com.
Os módulos Add-On New ti_draw e ti_image novos carregam com o CE Bundle.
- Desenhe e utilize imagens nos programas Python.
O menu do módulo ti_system contém agora o método wait_key() para facilidade de utilização.
Os módulos ti_hub e ti_rover contêm o suporte mais recente ao TI-Innovator™ Hub sketch v 1.5.
- Data Collection - recolher várias amostras de dados num único comando
- Instruções compostas para sincronizar vários resultados
- TI-RGB Array - controlar vários LEDs
- Sound - utilizar um único comando para reproduzir bipes repetidos
- Ranger - devolver "tempo de voo"

Transferir programas Python

Ao transferir programas Python de uma plataforma não TI para uma plataforma TI OU de um produto TI para outro:

Os programas Python que utilizam funcionalidades da linguagem central e as bibliotecas padrão (math, random, etc.) podem ser portados sem alterações.
Nota: Cada lista tem no máximo 100 elementos.
Os programas que utilizam bibliotecas específicas da plataforma matplotlib (for PC),
ti_plotlib, ti_system/ti_hub/etc. para plataformas TI, necessitam de ser editados antes de serem executados numa plataforma diferente.

Isto pode aplicar-se mesmo entre plataformas TI.



Para mais informações sobre a funcionalidade nova e atualizada, consulte education.ti.com/84cetupdate.