Cómo conectar una calculadora como un teclado remoto

La SmartPad™ CE App es una aplicación disponible que puede utilizar en la TI-84 Plus CE-T Python Edition. Si desea que la
TI-84 Plus CE-T Python Edition actúe como teclado remoto de TI-SmartView™ CE-T:

1. SmartPad™ CE App para TI-84 Plus CE-T Python Edition está precargada en la calculadora. Si no se encuentra en su TI-84 Plus CE-T Python Edition, puede descargar SmartPad CE App en su calculadora desde education.ti.com/84cetupdate.
2. Conecte la TI-84 Plus CE-T Python Edition al ordenador utilizando el cable USB de ordenador que habrá recibido con la calculadora.
3. Inicie TI-SmartView™ CE-T. Asegúrese de que la ventana de TI-SmartView™ CE-T está activada; para ello, haga clic en la ventana de TI-SmartView™ CE-T.
4. Ejecute la aplicación SmartPad™ CE App en la TI-84 Plus CE-T Python Edition. Pulse [apps] y seleccione SmartPad™ CE en el menú de aplicaciones. Lea la información que aparecerá en la pantalla emergente.

 

 

5. Pulse en el teclado de la calculadora las teclas que pulsan remotamente el emulador de teclado en TI-SmartView™ CE-T.
6. Desconecte el cable USB de la calculadora para detener la aplicación y la característica de teclado remoto.
7. Si la conectividad del teclado no responde, puede ser necesario volver a conectar el cable USB y ejecutar de nuevo la aplicación.

Notas:

Una TI-84 Plus CE-T Python Edition en la que se ejecute SmartPad™ CE App no mostrará los cálculos ni los gráficos. La calculadora pasa a ser un teclado USB remoto exclusivamente para el emulador.
La TI-84 Plus CE-T Python Edition se mantendrá como teclado remoto siempre que la ventana de TI-SmartView™ CE-T esté activa. Haga clic en la ventana de TI-SmartView antes de pulsar las teclas de la calculadora.
El cable TI-SilverLink no es compatible con TI-SmartView™ CE-T.

Temas relacionados