Usted está aquí: Novedades de la tecnología TI-Innovator™ > Sketch v1.4 > Experiencia para codificar mejorada > Cómo utilizar un objeto POWER

Cómo utilizar un objeto POWER

En la actualidad hay un MOSFET y un paquete de 4 baterías AA en el ecosistema del TI-Innovator™ Hub. El MOSFET se usa con un objeto ANALOG.OUT.

Nuevo en Sketch de la versión 1.4

Utilizar un objeto POWER es una experiencia más intuitiva y fácil para el usuario.

Características:

Este sensor es similar a ANALOG.OUT con los siguientes cambios:

Escala de 0 a 100 (en lugar de 0 a 255)
En CONNECT, inicializado a 0

Nota: SET POWER 1 50 es equivalente a SET ANALOG.OUT 1 127

Ejemplo:

Código
programación:

CONNECT POWER 1 TO OUT 3

SET POWER 1 50

DISCONNECT POWER 1