El ecosistema del TI-Innovator™ Hub ya incluye un sensor de efecto Hall que se puede utilizar para detectar campos magnéticos.
Ejemplo:
|
Código |
Send "CONNECT MAGNETIC 1 TO IN 2" Send "READ MAGNETIC 1" Get M |
El valor del sensor será de 1 cuando se detecte un campo magnético y de 0 cuando no se detecte un campo magnético.
Consulte también: Hoja de datos del sensor del campo magnético (efecto Hall)