Usted está aquí: Guía de introducción al sistema TO-Innovation ™ > Solución de problemas

Solución de problemas

No veo la luz LED verde cuando conecto TI‑Innovator™ Hub.

Asegúrese de que la calculadora esté encendida.
Si está usando un USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) cable para conectarse a una calculadora, asegúrese de conectar el extremo "B" del cable al cable en el DATOS conector en la parte inferior del Hub. Si este cable se invierte, el Hub no recibe potencia.
Asegúrese de que su calculadora o computadora cumpla con los requisitos del sistema (aquí).
Asegúrese de que el extremo del cable USB conectado a la calculadora esté insertado completamente.

¿Cómo lo Hub apago?

1. Apague la calculadora o la computadora usada como host.
– O –
Desconecte el cable USB.
2. Desconecte cualquier fuente de energía auxiliar conectada al puerto PWR en el Hub.

¿Por qué mi programa me indica un error de sintaxis?

Si pegó un código desde una fuente externa o el editor de texto, este podría contener comillas "tipográficas" (...) en lugares donde se requieren comillas rectas ("..."). Posible que sea necesario reemplazar algunas o todas las comillas tipográficas.
Las reglas de sintaxis son ligeramente diferentes entre la calculadora graficadora TI CE y la tecnología TI‑Nspire™ CX. Es posible que un código creado originalmente para una plataforma deba modificarse para funcionar en la otra.
En la calculadora graficadora TI CE, asegúrese de no tener un espacio al final de una línea de código. Para encontrar estos espacios finales en una línea, mueva el cursor hasta la línea y presione y ~. Los espacios adyacentes en un código también podrían causar un error de sintaxis.

¿Cómo detengo un programa que no responde?

Calculadora graficadora TI CE: Presione la teclaÉ.
Dispositivo portátil TI-Nspire™: Mantenga presionada la tecla c y presione · varias veces.
Windows®: Mantenga presionada la tecla F12 y presione Intro varias veces.
Mac®: Mantenga presionada la tecla F5 y presione Intro varias veces.

¿Por qué recibo un error cuándo trato de actualizar TI‑Innovator™ Sketch?

Para actualizar el diagrama, asegúrese de estar utilizando el USB Standard A to Micro cable, no el USB Standard A to Mini‑B cable. Conecte el extremo más pequeño (micro) del cable al conector PWR en la parte superior del Hub.

Obtener más información

Para encontrar más información sobre solución de problemas, consulte Solución de problemas en TI‑Innovator™ Guía electrónica del technology (aquí).