POWER

Comando:

POWER i [TO] 0-100

Sintaxis del comando:

SET POWER 1 n

donde n es la intensidad de la salida de 0 a 100

 

SET POWER 1 50: establece la potencia al 50 % del máximo.

Rango

0 a 100

Descripción:

POWER se utiliza para controlar la potencia de salida y se usa en general con un MOSFET y una batería como fuente de alimentación.

Se puede utilizar para controlar la salida a dispositivos como un motor o una bomba.

Resultado:

Controla la intensidad de la salida del dispositivo conectado mediante el MOSFET.

Tipo o
Componente referenciable:

Control