|
Comando: |
CONNECT BBPORT |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
CONNECT BBPORT [MASK value] |
|
Rango |
|
|
Descripción: |
Cuando no está especificado MASK opcional, este comando conecta todas las 10 clavijas BB al objeto BBPORT como clavijas de E/S. El parámetro MASK es opcional y se puede utilizar para conectar selectivamente clavijas específicas. El valor de la máscara se puede especificar en un formato decimal, binario o hexadecimal. Por ejemplo 1023 o 0X3FF selecciona todas las 10 clavijas y es el valor de la máscara interna predeterminado que utiliza el objeto BBPORT si no se especifica una MASK.
Otro ejemplo: Si solo se van a usar las clavijas BB1 y BB2, un valor de máscara de 3 o 0x03 se seleccionará en las dos clavijas. |
|
Resultado: |
Si no se especifica una MASK, el programa puede leer/escribir en todas las clavijas del BBPORT. Si se especifica una MASK, el programa puede escribir en clavijas especificadas. |
|
Tipo o |
Sensor |