更新 Hub 软件

Hub TI‑Innovator™ Hub TI-Innovator™ Hub 包含 TI-Innovator™ Sketch 软件,TI‑Innovator™ Sketch,它解读 Hub 命令并与板载设备和连接模块通信。基于网页的工具让您能够更新 Sketch。更新后的版本包含漏洞修复,确保您的 TI‑Innovator™ Hub 可以与最新组件通信。

要获取最新版本的 TI-Innovator™ Sketch,请转到以下网址:

https://education.ti.com/go/innovator


关于 Hub 软件的问题

TI-Innovator™ sketch 是什么?

“sketch”是TI-Innovator™ Hub上与图形计算器通信、处理命令并控制外部组件的软件。

是否需要更新 TI-Innovator™ Hub上的 sketch?

为获得最佳效果,请始终使用最新版本的TI-Innovator™ sketch。为了及时了解TI-Innovator™ Hub的所有更新信息,请确保在 education.ti.com/register 上注册产品或查看 TI-Innovator™网站,网址为 education.ti.com/go/innovator

Sketch 的最新版本是什么?

为获得最佳效果,请始终使用最新版本的TI-Innovator sketch。您还可以在 education.ti.com/go/innovator 上找到 sketch 的最新版本。

为什么要更新 sketch?

升级 sketch 有几个不同的原因。

1. 从 TI 获得可能包含新功能的最新版本。
2. 加载自定义 sketch 后恢复 TI sketch—只有使用替代 sketch 的高级用户才需要进行此操作。

如何在 TI-Innovator™ Hub 上加载 sketch?

sketch可通过TI-Innovator Hub更新软件进行更新。该软件可从TI网站上免费下载。

我可以同时更新多个TI-Innovator Hub吗?

TI-Innovator Hub更新软件只允许一次更新一个Hub。但是,该应用程序可允许您更新多个Hub,而无需重启该软件。

能否既编辑 TI-Innovator™ Hub 上附带的 sketch 以添加功能,但又使其仍可与 TI 计算器配合使用? Sketch 是否为开放源码软件?

TI-Innovator™上加载的 sketch 代码尚未公布以供其他人修改或编辑。为了保持 TI-Innovator™ Hub 和 TI 计算器产品之间的兼容性,请仅使用官方发布的 TI-Innovator™ Hub sketch。