Precauções gerais com a tecnologia TI-Innovator™
Esta secção descreve as precauções gerais sugeridas para toda a tecnologia TI-Innovator.
Se precisar de mais assistência, contacte a TI-Cares.
TI‑Innovator™ Hub
|
•
|
Não exponha a bateria a Hub temperaturas acima dos 60 ºC (140 ºF). |
|
•
|
Não desmonte nem maltrate o Hub. |
|
•
|
Não encadeie vários Hubs Hubs através das portas I/O ou do conector da placa de ensaio. |
|
•
|
Use somente cabos USB fornecidos com o Hub. |
|
•
|
Use somente suprimentos de alimentação fornecidos pela TI: |
|
-
|
TI Wall Charger incluído com o TI‑Innovator™ Hub |
|
-
|
Opcional External Battery Pack |
|
-
|
Suporte de bateria 4AA incluído no TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
|
•
|
Assegure-se de que os componentes que recebem energia do Hub não excedem o limite de potência Hub's de 1 amp do Hub. |
|
•
|
Evite usar o Hub para controlar a eletricidade AC. |
Conector da placa de ensaio no Hub
|
-
|
Não insira as guias de LEDs e outros componentes diretamente no Hub conector da placa de ensaio. Monte os componentes da placa de ensaio e use os cabos de ligação direta fornecidos para conectar a placa de ensaio ao Hub |
|
-
|
Não ligue o pino do receptáculo de 5V no conector da placa de ensaio do Hub's a qualquer um dos outros pinos, especialmente os pinos de terra. Fazê-lo pode danificar o Hub. |
|
-
|
Não é recomendado conectar a fila superior dos pinos de recetáculo (BB1-10) com a fila inferior (pins de terra e alimentação). |
|
-
|
Nenhum pino no conector da placa de ensaio do Hub's pode aterrar nem alimentar a mais do que 4 mA. |
TI‑Innovator™ Rover
|
•
|
Não exponha a bateria a Rover temperaturas acima dos 60 ºC (140 ºF). |
|
•
|
Não desmonte nem maltrate o Rover. |
|
•
|
Não coloque nada mais pesado que 1 kg ou 2,2 lbs na plataforma do Rover. |
|
•
|
Use somente cabos USB fornecidos com o TI-Innovator™ Hub. |
|
•
|
Use somente cabos de fita fornecidos com o Rover. |
|
•
|
Use apenas o carregador de parede TI fornecido com o Hub. |
|
•
|
O Ultrasonic Ranger montado à frente, deteta objetos a 4 metros do Rover. Para obter os melhores resultados, assegure que a superfície do objeto é maior que um portfólio. Se usar para detetar objetos pequenos, como uma chávena, coloque o Rover a 1 metro do objeto. |
|
•
|
Para obter os melhores resultados, retire a tampa da calculadora gráfica. |
|
•
|
Para melhor desempenho, use o Rover no chão e não em mesas. Podem ocorrer danos se o Rover cair de uma mesa. |
|
•
|
Para melhor desempenho, use o Rover numa superfície dura. Os tapetes podem prender ou arrastar as rodas do Rover. |
|
•
|
Não gire os pinos na plataforma da calculadora sem os levantar primeiro. Podem partir-se. |
|
•
|
Não use o marcador como alavanca para empurrar ou puxar o Rover. |
|
•
|
Não desaparafuse o invólucro da caixa no fundo do Rover. Os codificadores têm extremidades afiadas que não devem ser expostas. |
|
•
|
Não mova o Rover após a execução de um programa. O giroscópio interno pode involuntariamente tentar mandar o Rover para o caminho usando a localização inicial. |
|
•
|
Ao inserir o Cabo de Fita da Placa de Ensaio no Conector da Hub Placa de Ensaio, é importante que insira o cabo corretamente. Assegure-se de que o pino do fio vermelho (escuro) está inserido no orifício 5v no conector da Hub'splaca de ensaio. |
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, como referência para um engate correto.
Precauções com os módulos I/O
|
•
|
Use a porta de Entrada ou Saída correta, segundo exigido para cada módulo. |
|
-
|
Motor de vibração – suportados em , e . |
|
-
|
Servomotor – use somente . |
|
-
|
LED branca – suportado em , e . |
|
-
|
Sensor de luz analógico – suportado em , e . |
|
-
|
Sensor ultrassónico – suportado em , . |
|
•
|
Use uma fonte de alimentação auxiliar para módulos que exijam mais do que 50 mA, incluindo: |
|
•
|
Não segure o eixo do servomotor quando ele estiver a rodar. Nem rode o servomotor a mão. |
|
-
|
Não dobre as guias repetidamente; isso enfraquecerá os fios e pode fazer com que quebrem. |
|
-
|
O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED no TI‑Innovator™ Guia digital de tecnologia (aqui). |
|
-
|
O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED (aqui). |
|
•
|
Nenhum módulo de Entrada/Saída pode aterrar nem alimentar a mais do que 4 mA. |
Precauções com a placa de ensaio
|
•
|
Não conecte os polos positivo e negativo de uma fonte de alimentação ao mesmo grupo de cinco pinos na placa de ensaio. Fazê-lo pode danificar a placa de ensaio e a fonte de alimentação. |
|
•
|
Observe a polaridade correta: |
|
-
|
Ao conectar a placa de ensaio ao Hub. |
|
-
|
Ao conectar componentes que são sensíveis à polaridade, tais como LEDs e potência TTL MOSFET. |
Precauções com o adaptador TI-SensorLink e Sensor Vernier
TI-SensorLink
|
•
|
O TI-SensorLink não é uma solução de recolha de dados. As sondas ligadas por USB ou Lab Cradle mantêm-se como uma solução superior para a recolha e análise pura de dados. |
|
•
|
O Hub comanda o TI-SensorLink com os sensores análogos Vernier que não fazem atualmente parte da aplicação Hub (família CE) ou do menu Hub (TI-Nspire™ CX). |
|
•
|
Os novos comandos e palavras-chave não devem ser introduzidos NEM copiados de um programa existente. Note que quaisquer erros tipográficos nas palavras-chave resultarão na indicação de um erro no desenho. |
Sensores Vernier
|
•
|
Sensor de pH - Coloque o elétrodo numa solução tampão de pH 4 ou pH 7. Nunca deve ser guardada em água destilada. Se o elétrodo for guardado inadvertidamente a seco durante um período de tempo curto, imerja a ponta na solução de armazenamento tampão/KCI com pH4 durante um mínimo de 8 horas antes da utilização. |
|
-
|
Torcer o cabo. Por vezes, os estudantes dobram ou marcam o fio perto da pega do sensor. Com o tempo, isso pode fazer com que os fios fiquem soltos e com que o sensor pare de funcionar. |
|
-
|
Sobreaquecimento do sensor. Quando usado em laboratórios de química, os estudantes deitam por vezes o sensor num prato quente e efetivamente “cozinham” a unidade. |
|
-
|
A unidade não é à prova de água! A água pode entrar para o punho do sensor e danificar a parte eletrónica. Apenas deve submergir a parte em aço inoxidável do sensor em água quando está a recolher dados. |