SOUND (SONNERIE)

Nouveautés du Sketch v 1.5

Une mise à jour de SOUND (Sonnerie) utilise une commande unique pour émettre des bips répétés.

Mot-clé TEMPO pour SOUND/SPEAKER (Sonnerie/haut-parleur)

• Moyen rapide pour ajouter des bips répétés
• Équivalent à « clignotement » pour SOUND
• Nouveau mot-clé facultatif : TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

• Deux bips par seconde pendant deux secondes : total de quatre bips
• La valeur de TEMPO peut varier entre 0 et 10.

Exemple de
code :

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

est équivalent à

SET SOUND 400 TIME 5

Les deux commandes émettront la tonalité pendant cinq secondes sans aucune pause.