Précautions générales

TI‑Innovator™ Hub

• Évitez d’exposer le Hub à des températures supérieures à 60 ˚C (140 ˚F).
• Ne démontez pas et n’abîmez pas le Hub.
• Évitez d’enchaîner plusieurs Hubs par l’intermédiaire des ports E/S ou du connecteur de la platine d’essais.
• Utilisez uniquement les câbles USB fournis avec le Hub.
• Utilisez uniquement les blocs d’alimentation fournis par TI :
- TI Wall Charger y compris avec le TI‑Innovator™ Hub
- Optionnel External Battery Pack
- Support 4 piles AA inclus dans le TI‑Innovator™ Breadboard Pack
• Assurez-vous que les composants qui reçoivent de l’alimentation provenant du Hub ne dépassent pas la limite de puissance du hub qui est de 1 amp.
• Évitez d’utiliser le Hub pour contrôler un courant alternatif.

Connecteur de la platine d’essais du Hub

• N’insérez pas les fils des DEL et des autres composants directement dans le Hubdu Connecteur de la platine d’essais. Montez les composants sur la platine d’essais et, à l’aide des fils de raccordement, connectez la platine d’essais au Hub.
• Ne connectez pas le réceptacle à broche de 5 V situé sur le du hub de la platine d’essais du Hub à l’une des autres broches, en particulier les broches de mise à la terre. Cela pourrait causer des dommages au Hub.
• Il n’est pas conseillé de connecter la rangée supérieure des broches fixes (BB1-10) à la rangée inférieure (broches de puissance et de mise à la terre.
• Aucune broche sur le du hub de la platine d’essais du Hub ne peut absorber ou fournir une intensité de courant supérieure à 4 mA.

Platine d’essais

• Évitez de brancher les fils positifs et négatifs d’un bloc d’alimentation au même groupe de 5 broches de la platine d’essais. Sinon, la carte et le bloc d’alimentation pourraient être endommagés.
• Respectez la polarité :
- Lorsque vous branchez la platine d’essais sur le Hub.
- Lorsque vous branchez les composants sensibles à la polarité, tels que les DEL et le transistor de puissance MOSFET.

Modules E/S

• Utilisez le port d’entrée ou de sortie, comme prévu, pour chaque module.
- Moteur vibrant – pris en charge sur OUT 1, OUT 2 et OUT 3.
- Servomoteur – utilisez uniquement OUT 3.
- DEL blanche – prise en charge sur OUT 1, OUT 2 et OUT 3.
- Capteur de lumière analogique – pris en charge sur IN 1, IN 2 et IN 3.
- Capteur de distance à ultrasons – pris en charge sur IN 1 et IN 2.
• Utilisez une source d’alimentation auxiliaire pour les modules qui requièrent une intensité de courant supérieure à 50 mA, notamment :
- Moteur vibrant
- Servomoteur
• Évitez de tenir l’arbre du servomoteur lorsque ce dernier est en rotation. Par ailleurs, évitez de faire tourner le servomoteur à la main.
• DEL blanche :
- Évitez de plier les pattes de manière répétée ; sinon, elles pourront s’affaiblir et se rompre.
- La DEL doit être insérée dans son support en respectant la polarité. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage des DEL dans TI‑Innovator™ eGuide de la technologie (ici).
- La DEL doit être insérée dans son support en respectant la polarité. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage de la DEL (ici).
• Aucun module E/S ne peut absorber ou fournir une intensité de courant supérieure à 4 mA.

TI‑Innovator™ Rover

• Évitez d’exposer le Rover à des températures supérieures à 60 ˚C (140 ˚F).
• Ne démontez pas et n’abîmez pas le Rover.
• Ne poser aucun objet d’un poids supérieur à 1 kg ou 2,2 lb sur la plateforme du Rover.
• Utilisez uniquement les câbles USB fournis avec le TI-Innovator™ Hub.
• Utilisez uniquement les câbles ruban fournis avec le Rover.
• Utilisez uniquement le chargeur mural TI inclus avec le connecteur de platine d’essais du Hub,.
• Le capteur de distance à ultrasons monté à l’avant détectera les objets situés à une distance d'au plus 4 mètres du Rover. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la surface de l’objet est supérieure à celle d’un portofolio. S'il est utilisé pour détecter de plus petits objets, comme par exemple une tasse, placez le Rover à moins d'un mètre de l’objet.
• Pour de meilleurs résultats, retirez l’étui de protection de votre calculatrice graphique.
• Pour de meilleures performances, utilisez le Rover sur le sol, et non sur des tables. Une chute depuis une table pourrait endommager le Rover.
• Pour de meilleures performances, utilisez le Rover sur une surface dure. Sur un tapis, les roues du Rover pourraient être arrêtées ou freinées.
• Ne pas tourner les attaches de support sur la plateforme pour calculatrice avant de les soulever en premier lieu. Elles pourraient se casser.
• Ne pas utiliser le marqueur comme levier pour pousser ou tirer le Rover.
• Ne pas dévisser le boîtier situé sous le Rover. Les capteurs ont des bords tranchants qui ne doivent pas être exposés.
• Ne déplacez pas Rover après avoir exécuté un programme. Le gyroscope interne peut involontairement tenter de remettre le Rover sur la bonne voie en utilisant l'emplacement initial.
• Lors de l’insertion du câble ruban de la platine d’essais dans le connecteur de platine d’essais du Hub, il est essentiel que vous insériez correctement le câble. Assurez-vous que la broche du câble rouge (foncé) est inséré dans l’orifice 5 v du connecteur de la platine d’essais du hub .

Attention : Si vous délogez ou déconnectez un des câbles, utilisez cette image comme référence pour des branchements corrects.

Référence à la vue du dessous