AVERAGING [TO] n
|
Commande : |
AVERAGING [TO] n
Utilisateur expérimenté |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
AVERAGING [TO] n |
|
Plage : |
|
|
Description : |
Configuration globale relative au nombre de fois où nous échantillonnons les entrées analogiques lorsque nous obtenons une lecture issue d’un capteur à l’aide d’une entrée analogique n - (valeur globale par défaut) |
|
Résultat : |
Échantillonner les entrées analogiques ‘n’ fois, ce qui permet de calculer la moyenne des résultats (la valeur par défaut est 3 sauf modification ; définit la valeur « globale » du calcul de la moyenne.) |
|
Type ou |
Paramètre La valeur par défaut est égale à 3 si elle n’est pas définie avec cette commande |
|
Remarque : |
La valeur globale du calcul de la moyenne peut être individuellement remplacée par le capteur à l’aide de la commande AVERAGE (Moyenne) sur un élément. Cette commande définit le nombre global à utiliser pour le calcul de la moyenne uniquement sur les objets nouvellement connectés. Cela n’affecte pas les objets déjà CONNECTÉS. La valeur AVERAGE d’un objet (index) définit/modifie le nombre à utiliser pour le calcul de la moyenne sur un objet déjà connecté. La valeur globale AVERAGING définie par l’opération SET AVERAGING n’aura pas d’effet sur un objet jusqu’à ce qu’il soit déconnecté et reconnecté. La valeur globale initiale par défaut est de trois échantillons par lecture. Une fois qu’un objet est connecté, la commande AVERAGE peut être utilisée pour modifier la valeur. |