MAGNÉTIQUE
|
Commande : |
DISCONNECT MAGNETIC i |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
DISCONNECT MAGNETIC 1 |
|
Plage |
|
|
Description : |
Le capteur MAGNETIC (capteur de champ MAGNÉTIQUE) est utilisé pour détecter la présence d’un champ magnétique. Il fait appel à l’effet Hall. Il est également connu comme un capteur à effet Hall.
La commande DISCONNECT supprime le capteur du programme. |
|
Résultat : |
Le nom « MAGNETIC 1 » est maintenant déconnecté du capteur. Il ne peut pas être utilisé dans le programme après une commande DISCONNECT. |
|
Type ou |
Capteur |