TI‑Innovator™ Breadboard Pack

La platine d’essais et ses composants (achetés séparément) vous permettent de créer des projets de platines d’essais et de les relier TI‑Innovator™ Hub à travers les broches de connexion de la platine d’essais.

Les composants de la platine d’essais sont :

• Une platine d’essais et des câbles de raccordement pour réaliser des branchements électriques.
• Des composants adressables, tels que des capteurs et des DEL, qui réagissent aux Hub commandes. Celles-ci sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
• Des composants passifs, tels que des résistors, des condensateurs et des commutateurs manuels qui ne sont pas directement adressables par le Hub mais qui sont nécessaires dans la plupart des projets de montage expérimental.
• Un support qui contient quatre piles AA. Les piles ne sont pas incluses.

Composants adressables

Composant

Image

 

Utilisé avec des broches

Description

DEL rouges


 

BB 1-10

Diode électroluminescente qui émet de la lumière lorsqu’elle est traversée par le courant.

DEL vertes

 

BB 1-10

Diode électroluminescente qui émet de la lumière lorsqu’elle est traversée par le courant.

DEL RVB (rouge-vert-bleu)

 

BB 8-10

Diode électroluminescente comportant des éléments bleus, rouges et vert réglables individuellement. Peut produire un large éventail de couleurs.

Thermistor

 

BB 5,6,7 (entrée analogique requise)

Résistor dont la résistance varie en fonction de la température. Utilisé pour la prise de mesure et le contrôle.

Afficheur à 7 segments

 

BB 1-10

Tableaux de DEL disposés de manière à afficher des chiffres et certains caractères alphabétiques. Dispose également d’une DEL pour une virgule.

Petit moteur à courant continu

 

BB 1-10 (utilise le numérique pour générer la modulation d’impulsions en largeur du logiciel)

Moteur qui convertit l’énergie électrique du courant continu en énergie mécanique.

Transistor de puissance MOSFET

 

BB 1-10

Transistor utilisé pour amplifier ou commuter les signaux électriques.

Capteur de température analogique de TI

 

BB 5,6,7 (entrée analogique requise)

Capteur qui signale une tension proportionnelle à la température ambiante dans une plage variant de −55 °C à 130 °C.

Capteur de lumière visible

 

BB 5,6,7 (entrée analogique requise)

Capteur qui signale le niveau de la lumière ambiante.

Transmetteur infrarouge LTE‑302,
point jaune

 

BB 1-10 (sortie numérique)

DEL à infrarouge émettant sur le côté, conçue pour être associée au récepteur du.

 

 

Récepteur infrarouge LTR‑301,
point rouge

 

BB 1-10 (entrée numérique)

Phototransistor infrarouge à détection latérale conçu pour être associé à l’émetteur infrarouge LTE-302.

Exemple de code destiné à faire clignoter une DEL de la platine d’essais

Le programme suivant de la calculatrice graphique TI CE utilise les commandes Send et Wait pour faire clignoter une DEL particulière sur la platine d’essais.

Remarque : Ce programme ne fonctionne correctement que si la calculatrice est connectée au Hub et si la DEL est raccordée physiquement à la BB1 (broche 1 de la platine d’essais) du Hub.

PRGM : BLINKBB
Send("CONNECT LED 1 TO BB1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send("DISCONNECT LED 1")

Remarque : Si vous utilisez la technologie TI‑Nspire™ CX, omettez les parenthèses et changez End par EndFor.

La Hub chaîne de commande "CONNECT LED 1 TO BB1" informe le Hub qu’une DEL située sur la platine d’essai est connectée à une broche 1 du Hub. Après avoir envoyé cette commande, votre code peut s’adresser à la DEL comme « LED 1 ». La commande CONNECT est requise uniquement pour les modules E/S et les composants de la platine d’essais. Elle ne s’applique pas aux composants embarqués, tels que le haut-parleur intégré.

Voir également : Porte-moyeu TI-Innovator ™ et broches utilisables

Voir également : Composants de panneaux de branchement et broches utilisables

Notions élémentaires liées à la platine d’essais

La platine d’essais facilite la connexion des composants électroniques d’un projet grâce à l’insertion des fils de composants et de raccordement dans les broches situées sur la platine d’essais.

Les broches sont disposées par groupes de 5. Les 5 broches de chaque groupe sont reliées électriquement les unes aux autres à l’arrière de la carte. Vous branchez ensemble les fils et les câbles en insérant ceux-ci dans des broches appartenant au même groupe.

• Les rails d’alimentation situés sur les parties supérieures et inférieures sont marqués par des bandes rouge (+) et bleue (–). Les groupes de chaque rail sont reliés électriquement sur toute la longueur de la bande.
• Les autres groupes de 5 broches que comporte la carte sont étiquetés avec des chiffres et des lettres. Chaque groupe est isolé électriquement des autres.


Partie avant de la carte comportant des rails d’alimentation et des broches de connexion

 


Interconnexion située à l’arrière de la platine d’essais (normalement masquée). Les groupes à 5 broches de chaque rail d’alimentation sont interconnectés. Tous les autres groupes à 5 broches sont isolés.

L’espacement au niveau du centre de la carte permet d’effectuer facilement une connexion des composants électriques fournis sous forme de boîtiers à double ligne.

Vous utilisez les câbles de raccordement entre le hub et la platine d’essais pour alimenter les composants de celle-ci et pour les contrôler ou surveiller au moyen d’un code de programme. Le hub comporte 20 broches étiquetées, comprenant 10 broches de signal, 8 broches de mise à la terre, une broche d’alimentation de 3,3 V et une broche d’alimentation de 5,0 V.

Informations complémentaires

Pour consulter une liste de précautions à prendre pendant l’utilisation de la platine d’essais et de ses composants, reportez-vous à la section Précautions générales (ici).