SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

Befehl:

SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

 

Befehlssyntax:

SET SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

Bereich:

 

Beschreibung:

Das gleiche wie TON oben, außer dass der Ton über einen externen Lautsprecher wiedergegeben wird, der mit einem digitalen Ausgangspin verbunden ist; verfügbar an jedem IN/OUT-Port oder dem Breadboard-Anschlussport.

Hinweis: Der geräteeigene TON und ein externer LAUTSPRECHER können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Ergebnis:

Tonwiedergabe mit festgelegter Frequenz, optionale Dauer in Millisekunden, Standard = 1 Sekunde.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung

 

TEMPO Schlüsselwort für SOUND/SPEAKER

Schnelle Möglichkeit, wiederholte Pieptöne hinzuzufügen
Äquivalent von „blink“ für SOUND
Neues optionales Schlüsselwort – TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

2 Pieptöne pro Sekunde für 2 Sekunden: insgesamt 4 Pieptöne
Der Wert für TEMPO kann im Bereich von 0 und 10 liegen

Code-
Beispiel:

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

ist äquivalent zu

SET SOUND 400 TIME 5

Beide Befehle spielen den Ton für 5 Sekunden ohne Unterbrechungen ab.