Informazioni sulle batterie
Attenzione alla batteria:
|
•
|
Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche. |
|
•
|
Questo prodotto contiene una pila a bottone o a bottone. Se la batteria a bottone o a moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte. |
|
•
|
Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. |
|
•
|
Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dalla portata dei bambini. |
|
•
|
Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. |
|
•
|
Per informazioni sul trattamento, contattare un centro di controllo antiveleni locale. |
|
•
|
Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali. |
|
•
|
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. |
|
•
|
Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento a temperature superiori a 140F (60C) o l'incenerimento. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni dovute a fuoriuscite, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche. |
|
•
|
Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente in base alla polarità (+ e -). |
|
•
|
Non mischiare batterie vecchie e nuove, di marche o tipi diversi di batterie, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili. |
|
•
|
Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. |
|
•
|
Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie da apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato in conformità alle normative locali. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle. |
Rimozione o sostituzione della batteria
La calcolatrice TI-30XS MultiView™ utilizza una batteria al litio CR2032 da 3 volt.
Rimuovere il coperchio di protezione e ruotare la calcolatrice TI-30XS MultiView™ in modo da rivolgere il frontalino in basso.
|
•
|
Con un piccolo cacciavite, rimuovere le viti dal retro della custodia. |
|
•
|
Partendo dal basso, separare delicatamente il coperchio dalla parte posteriore. a non danneggiare le parti interne. |
|
•
|
Con un piccolo cacciavite (se necessario) estrarre la batteria. |
|
•
|
Inserire la nuova batteria facendola scorrere in posizione, rispettando le polarità (+ e -). Premere con decisione per bloccare la nuova batteria in posizione. |
quando si sostituisce la batteria, evitare qualsiasi contatto con gli altri componenti della calcolatrice TI-30XS MultiView™.
Smaltire la batteria usata immediatamente e in conformità alla normativa locale vigente.
In conformità alla normativa vigente nello stato della California, Titolo 22, Sezione CCR 67384.4, è valido quanto segue per la batteria ultrapiatta di questa unità:
Materiale contenente perclorato: possono applicarsi trattamenti speciali.
Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate