Tabella della funzione

o

La tabella della funzione consente di visualizzare una funzione definita in formato tabulare. Per impostare la tabella di una funzione:

1. Premere o.
2. Inserire una funzione e premere <. Le funzioni consentono fino a un livello di frazioni.
3. Selezionare le opzioni Start della tabella, Step della tabella, Auto o Ask-x e premere <.

La tabella viene visualizzata mediante i valori specificati.

Start

Specifica il valore iniziale per la variabile indipendente, x.

Step

Specifica il valore incrementale per la variabile indipendente, x. L'incremento può essere positivo o negativo, ma non può essere zero.

Auto

La calcolatrice TI-30XS MultiView™ genera automaticamente una serie di valori sulla base dei valori Start e Step della tabella.

Ask-x

Consente di costruire manualmente una tabella mediante l’inserimento di valori specifici per la variabile indipendente, x.

³ Esercizio

Determinare il vertice della parabola y = x(36 - x) utilizzando una tabella di valori.

Promemoria: il vertice della parabola è il punto sull'asse di simmetria della parabola.

o z D 36 U z E <

- 15 $ - 3 $ $ <

Dopo aver cercato vicino a x = 18, il punto (18,324) sembra essere il vertice della parabola dato che si presenta come il punto di svolta del set di punti di questa funzione. Per cercare più vicino a x = 18, cambiare il valore di Step per vedere punti più prossimi al punto (18,324).

³ Esercizio

Un’organizzazione di beneficenza ha raccolto $3,600 per sostenere una mensa di quartiere. Verranno dati alla mensa $450 tutti i mesi fino all'esaurimento del fondo. Per quanti mesi l'organizzazione di beneficenza potrà sostenere la mensa di quartiere?

Promemoria: se x = mesi e y = denaro rimasto, allora y = 3600 - 450x.

o 3600 U 450 z

< 0 $ 1 $ " < $ <

Inserire le ipotesi <

ll sostegno di $450 mensili verrà mantenuto per 8 mesi dato che y(8) = 3600 - 450(8) = 0 come appare dalla tabella di valori.