Información sobre la batería

Precaución de la batería:

No ingiera la batería, Peligro de Quemaduras Químicas.
Este producto contiene una moneda o una batería de pila de botón. Si se ingiere la batería de la moneda o de la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.
Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños.
Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas alejadas de los niños.
Si cree que las baterías podrían haberse ingerido o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
Las baterías no recargables no deben recargarse.
No forzar la descarga, recargar, desmontar, calentar por encima de 140F (60C) o incinerar. Hacerlo puede resultar en lesiones debido a la ventilación, fuga o explosión que resulta en quemaduras químicas.
Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y -).
No mezcle pilas nuevas y antiguas, diferentes marcas o tipos de pilas, como pilas alcalinas, carbono-zinc o recargables.
Riesgo de incendio o explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de equipos que no se hayan utilizado durante un período prolongado de tiempo de acuerdo con las regulaciones locales. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.

Cómo retirar o sustituir la batería

La calculadora TI-30XS MultiView™ usa una batería de litio de 3 volts CR2032.

Retire la cubierta protectora y gire boca abajo la calculadora TI-30XS MultiView™.

Con un destornillador pequeño, retire los tornillos de la parte posterior de la caja.
Desde el fondo, separe con cuidado la parte frontal de la posterior. Tenga cuidado de no dañar ninguna de las partes internas.
Con un destornillador pequeño (si se requiere), retire la batería.
Para sustituir la batería, compruebe la polaridad (+ y -) y deslice una batería nueva. Presione con firmeza hasta que la batería nueva encaje en su lugar.

Importante: Al sustituir la batería, evite cualquier contacto con los otros componentes de la calculadora TI-30XS MultiView™.

Deseche la batería agotada de inmediato y de conformidad con el reglamento local.

Según la norma 22 CCR 67384.4 del reglamento de California, lo siguiente aplica para la batería tipo botón en esta unidad:

Material perclorato - Puede requerirse manejo especial.

Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate