在 Python 程序中使用传感器数据
您可以通过 TI Bluetooth® 适配器(使用 Sketch v1.1.1 或更高版本),在 Python 程序中从 Vernier Go Direct® 传感器采集数据并绘制成图形。
注: 此功能不适用于通过 USB 直接连接的传感器。
设置 Python 以使用 Go Direct 数据
| 1. | 从 Texas Instruments 教育网站上的资源页下载并安装适用于 Go Direct 传感器的 Python 模块。 |
此模块支持三种传感器数据采集方式:
| • | 仪表模式 - 以数字方式显示数据。 |
| • | 图形模式 - 以图形方式显示数据(如果需要,可以自定义)。 |
| • | 带条目的事件 - 根据特定用户操作采集数据。 |
每个选项均可独立使用。
在安装该模块后,您会在 Python 编辑器中的更多模块菜单上看到一个新项目以及可用的功能。
| 2. | 将 Go Direct 传感器与 TI Bluetooth® 适配器配对。 |
打开传感器,然后使用 configure() 函数找到传感器,并将其与适配器配对。在提示输入传感器 ID 时,使用传感器上印制的 ID。
配对过程完成后,TI Bluetooth® 适配器将存储连接的传感器的 ID,该配置无需重新配置即可使用。这使得相同的传感器-适配器对可以在不同的试验中多次重复使用。
| 3. | 使用以下其中一种数据采集方法,从 Python 程序采集数据并显示。 |
仪表视图
图形视图
图形设置为默认值,显示传感器名称和默认范围。您可以使用该模块中的功能更改标题、范围和采样率。
采集的数据也存储在列表中,以便使用“列表与电子表格”应用程序进行其他分析。