Création et partage de données sous forme de listes
Vous pouvez définir une colonne sous forme de liste d’éléments de même type Après avoir défini une liste, vous pouvez l’utiliser dans les applications Graphiques & Géométrie, Calculs, Données & statistiques et d’autres sessions de l’application Tableur & listes de la même activité.
Remarque : l’application Tableur & listes peut afficher 2 500 éléments au maximum dans une liste.
Vous pouvez partager une colonne de données en la définissant comme variable de type liste
Remarque : ne définissez pas de variables dont le nom est identique à celles utilisées dans le cadre de l’analyse statistique Dans certains cas, cela peut générer une erreur.
Les noms de variables utilisés pour l’analyse statistique sont répertoriés dans le Guide de référence TI-Nspire™, sous la rubrique stat.results.
| 1. | Cliquez sur la cellule pour atteindre la cellule du nom de colonne (la première cellule de la colonne). |
ou
Appuyez sur ▲ autant de fois que nécessaire.
| 2. | Saisissez le nom de la variable de type liste et appuyez sur Entrée. |
La colonne est alors disponible sous forme de variable de type liste pour les autres applications TI-Nspire™.
| 3. | Créez des éléments dans la liste, de la même façon que vous créeriez des données dans les cellules du tableur. Par exemple, vous pouvez saisir les données dans chaque cellule ou utiliser une formule pour générer une colonne de données. |
Remarques :
| • | si une variable de même nom existe déjà dans l’activité courante, l’application Tableur & listes affiche un message d’erreur |
| • | Lorsque vous sélectionnez la cellule de titre d’une liste, le nom de la liste s’affiche sous la forme d’une expression similaire à largeur:=. |
| • | Les listes peuvent contenir des éléments vides (signalés par le caractère « _ ») . |
| • | Vous pouvez faire référence à un élément d’une liste nommée spécifique à partir de l’application Calculs Pour cela, utilisez le nom de la liste et la position de l’élément dans la liste. Dans la liste nommée Hauteurs, par exemple, vous pouvez faire référence au premier élément en utilisant Hauteurs[1]. L’expression Hauteurs[2] renvoie au deuxième élément de la liste, etc. |
Établir le lien entre une colonne et une variable de type liste existante permet d’afficher et d’éditer en toute simplicité les valeurs de la liste. La liste peut correspondre à toute liste partagée figurant dans l’activité courante et peut être définie dans les applications Graphiques & Géométrie, Calculs, ou dans toute session de l’application Tableur & listes.
Après avoir lié une colonne à une liste, l’application Tableur & listes indique automatiquement tout changement apporté à la liste dans d’autres applications TI-Nspire™.
| 1. | Cliquez sur la cellule de formule (deuxième cellule en partant du haut) de la colonne que vous souhaitez lier à la variable. |
| 2. | Entrez le nom de la variable de type liste à laquelle vous souhaitez la relier. |
ou
Cliquez sur
dans la barre d’outils (appuyez sur h sur l’unité), cliquez sur Lier à et cliquez sur la variable à laquelle vous souhaitez la lier.
| 3. | Appuyez sur Entrée. |
La colonne affiche les éléments de la liste.
Remarques :
| • | vous ne pouvez pas lier plusieurs fois la même variable sur la même page. |
| • | Faites attention lorsque vous établissez un lien avec une variable système. Cette liaison pourrait empêcher le système de la mettre à jour. Les variables système incluent ans et les résultats statistiques (comme stat.results, stat.RegEqn et stat.Resid). |
Lorsque vous insérez un élément dans une liste, les autres éléments de celle-ci sont décalés d’une ligne vers le bas. Les autres colonnes ne sont pas affectées.
| ▶ | Cliquez sur Insérer > Insérer cellule. |
Lorsque vous supprimez un élément, les autres éléments de la liste sont décalés d’une ligne vers le haut pour combler le vide laissé par l’élément supprimé Ce décalage d’une ligne vers le haut ne concerne que la colonne sélectionnée.
| 1. | Cliquez sur la cellule dans laquelle se trouve l’élément à supprimer. |
| 2. | Ouvrez le menu contextuel de la cellule et cliquez sur Supprimer la cellule. |
Remarque : si vous appuyez sur Supprimer ou Retour arrière pour supprimer le contenu de la cellule au lieu de supprimer l’élément de la liste, la valeur 0 (zéro) est affectée à l’élément. Les autres éléments de la liste ne sont pas décalés.