TI‐Nspire™ CX II Connect 快速入门

1. 打开兼容浏览器。
2. 在地址栏内输入 nspireconnect.ti.com。

如果出现提示,则点击Agree and Proceed接受 Cookie,然后点击ACCEPT按钮同意 TI 条款和条件。

应用程序加载时将执行兼容性检查。如果发现任何问题,将显示一个页面,其中包含需要解决的问题信息。

3. 在“让我们快速入门”页面加载后,将 TI-Nspire™ CX II 计算器连接到您的计算机。

注: 如果您的计算机只有 USB-C 端口,则需要通过 USB-A 到 USB-C 适配器连接计算器。

4. 点击CONNECT TO CALCULATOR。
5. 在弹出窗口中,单击计算器的名称,然后单击Connect。

此时将打开主页,显示四个可用选项:Capture Screen, Transfer File, Update OS, 和 Exit Press-to-Test。

在网站上导航

连接计算器后,有两种方法可在 TI-Nspire™ CX II Connect 网站上导航:

• 链接到主页的每个页面左上角的 TI-Nspire™ CX II Connect 徽标
• 每个页面右上角的每个功能链接(主页和“让我们快速入门”页面除外)

注: 如果您的计算器断开连接,然后重新连接(或连接另一台计算器),您将被重定向到“让我们快速入门”页面。