Transferir ficheiros entre unidades portáteis

Pode enviar documentos, ficheiros do sistema operativo (SO) e pastas para outra
unidade portátil TI-Nspire™.

Nota: As unidades portáteis TI-Nspire CX têm de estar a executar a versão 4.5.1 ou posterior do SO para transferir para ou a partir de unidades portáteis TI-Nspire™ CX II.

Regras de transferência de ficheiros e pastas

• Pode transferir documentos e ficheiros do SO.
• Os sistemas operativos não são permutáveis entre os diferentes tipos de unidades portáteis. Por exemplo, não pode transferir um sistema operativo CAS para uma unidade portátil não CAS.
• Se já existir um documento com o mesmo nome do documento que está a enviar na unidade portátil de receção, o nome do documento será alterado. O sistema acrescenta um número ao nome para o tornar único. Por exemplo, se já existir um documento intitulado Mydata na unidade portátil recetora, o nome do documento transferido é alterado para Mydata(2).

As unidades portáteis emissoras e receptoras apresentam uma mensagem com o novo nome.

• Existe um comprimento máximo de 255 caracteres para um nome de ficheiro, incluindo o caminho completo. Se um ficheiro transmitido tiver o mesmo nome de um ficheiro existente na unidade de receção e os nomes dos ficheiros contiverem 255 caracteres, o nome do ficheiro transmitido é truncado para permitir que o software siga o esquema de mudança de nome descrito no parágrafo anterior.
• Todas as variáveis associadas ao documento a transmitir são transferidas com o documento.
• As transmissões param após 30 segundos.

Atenção: Algumas unidades portáteis TI-Nspire™ mais antigas não podem receber pastas (apenas ficheiros). Se receber uma mensagem de erro durante o envio para uma unidade portátil TI-Nspire™ mais antiga, consulte a secção Mensagens de erro e notificações comuns.

Enviar um documento ou uma pasta para outra unidade portátil

1. Certifique-se de que as duas unidades portáteis estão conectadas.
2. Abra o browser de ficheiros Os meus documentos e vá para o ficheiro ou a pasta que pretende transferir.
3. Prima as teclas 5 e 6 no touchpad para realçar o documento ou a pasta que pretende enviar.
4. Prima ~ 1 6 para selecionar Send (Enviar) no menu Documents (Documentos).
5. A transferência do ficheiro começa. Uma barra de progresso mostra o estado da transferência. Existe um botão de cancelamento na caixa de diálogo Sending... (A enviar...) que permite cancelar a transmissão em curso.

No fim de uma transmissão bem-sucedida, aparece a mensagem
A mensagem “<Folder / File name> transferred as <Folder / File name>” (pasta/nome de ficheiro transferido como pasta/nome de ficheiro) é apresentada. Se o nome do ficheiro tiver sido alterado na unidade portátil de recepção, é apresentado o novo nome do ficheiro.

Receber um documento ou uma pasta

Não é necessária nenhuma ação por parte do utilizador da unidade portátil TI-Nspire™ de receção. As unidades portáteis são ligadas automaticamente quando conectar o cabo.

No fim de uma transmissão bem-sucedida, é apresentada a mensagem “<Folder / File name> received” (pasta/nome de ficheiro recebido). é apresentada. Se o nome do ficheiro tiver sido alterado, é apresentado o novo nome do ficheiro na mensagem.

Atenção: Algumas unidades portáteis TI-Nspire™ mais antigas não podem receber pastas (apenas ficheiros). Se receber uma mensagem de erro durante o envio para uma unidade portátil TI-Nspire™ mais antiga, consulte a secção Mensagens de erro e notificações comuns.

Cancelar uma transferência

1. Para cancelar uma transmissão em curso, prima Cancel (Cancelar) na unidade portátil emissora. O utilizador de qualquer uma das unidades portáteis também pode premir d.
2. Prima d ou · para cancelar a transmissão da mensagem de erro.