Ecrã da unidade portátil TI-Nspire™ CX II

Quando está a trabalhar num documento numa unidade portátil, os ícones na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado das operações da unidade portátil e constituem uma forma fácil de alterar definições. Os ícones estão descritos abaixo.

Ícone

Função

¡ ¢

Setas de deslocação das páginas – Utilize o touchpad para clicar nestas setas para percorrer as páginas de um documento.

Separador de página – Coloca uma etiqueta com o número do problema e o número de página da página ativa. Por exemplo, uma etiqueta com 1.2 identifica o Problema 1, Página 2. Se os problemas forem nomeados, passe o ponteiro sobre o separador para visualizar o nome da página.

*Doc

Nome do documento – Mostra o nome do documento atual. Um asterisco junto ao nome do documento indica que foram feitas alterações desde que o documento foi guardado pela última vez. Clique no nome para abrir o menu Documentos.

Premir para teste – Indica que a unidade portátil está no modo Premir para teste.

Estado do início de sessão – Mostra se a unidade portátil está à procura de um ponto de acesso (intermitente), encontrou um ponto de acesso (sólido), não está a comunicar, está ligada e preparada para iniciar a sessão (uma seta intermitente), ou tem a sessão iniciada e está carregada (uma seta sólida). Clique aqui para ver as Definições e o Estado.

CAPS

Mostra o estado das teclas g, / e Ê.

RAD

Modo de Ângulo – Mostra uma abreviatura do modo de ângulo (Graus, Radianos ou Grados) ativo. Passe o ponteiro sobre o indicador para ver o nome completo.

Nota: Clique no indicador para alternar entre os modos RAD e DEG.

Definições e Estado – Mostra um indicador do nível de carga atual da bateria. Passe o ponteiro sobre o indicador para ler o estado como percentagem. Clique no ícone para abrir o menu Definições e Estado.

Fechar documento – Clique no ícone para fechar o documento atual. Se as informações não forem guardadas, guarde-as ou elimine-as quando solicitado.