Utilizar os assistentes

Algumas funções do Catálogo têm um assistente que pede cada argumento. As funções que têm suporte de assistente estão identificadas com o símbolo de varinha ().

Para ativar assistentes

1. Toque em para esconder o teclado TI-Nspire™ se este estiver a ser apresentado.
2. Toque em Utilitários   e, em seguida, aceda a Catálogo. Por predefinição, o Assistente de ferramentas está DESATIVADO.

3. Faça deslizar o botão para a direita para ativar o Assistente de ferramentas.
4. Selecione a função que pretende inserir. (A função tem de ter suporte de assistente.)
5. Toque em Concluído.

O assistente abre e pede cada argumento antes de a função ser inserida na linha de entrada.

6. Introduza os argumentos necessários para a função selecionada.

Nota: se o teclado for necessário para concluir uma entrada, este é aberto quando tocar no campo.

7. Toque em OK conforme necessário para concluir as entradas em cada pedido para a função selecionada.

A função selecionada é inserida na linha de entrada da Calculadora.

Nota: se uma função do Catálogo requerer uma variável definida, tem de definir a variável antes de poder inserir o artigo do Catálogo.