Trasferimento di file

Per trasferire file su/da computer

1. Passa alla pagina FILE TRANSFER.

2. Fare clic su FROM CALCULATOR o TO CALCULATOR e seguire le istruzioni corrispondenti riportate di seguito.

Nota: È possibile trasferire solo file .tns. Gli altri tipi di file non verranno visualizzati. Inoltre, i file della calcolatrice devono trovarsi nella cartella Documenti, non in una sottocartella.

Risoluzione dei problemi relativi al trasferimento dei file

• L'invio di file .tns a e da cartelle annidate su una calcolatrice non è supportato. Per accedere al file, il file .tns deve trovarsi nella cartella documenti della calcolatrice.
• Se viene visualizzato il messaggio ""posizione non disponibile"". Viene visualizzato quando si trasferisce un file .tns a un computer o a un percorso di rete, poiché l'invio di file a una posizione che contiene file di sistema non è supportato (ad esempio C:\, C:\Desktop, ecc.). Per evitare questo problema, creare una nuova cartella o scegliere una cartella diversa per trasferire i file.