Saisie d’expressions mathématiques simples
Remarque : Pour saisir un nombre négatif, tapez sur
au lieu du signe moins.
Par exemple, supposons que vous vouliez calculer
.
| 1. | Tapez sur la ligne de saisie dans l’espace de travail de Calculs. |
| 2. | Tapez sur pour commencer la saisie de l’expression. |
| 3. | Tapez sur pour ramener le curseur à la ligne de base. |
| 4. | Pour compléter l’expression : |
Tapez
.
| 5. | Tapez sur ENTRÉE pour évaluer l’expression. |
L’expression est affichée en notation mathématique standard, le résultat étant indiqué à droite de la ligne de saisie. Si un résultat ne peut pas être affiché sur la même ligne que l’expression à laquelle il se rapporte, il apparaît sur la ligne suivante.
L’expression et le résultat sont ajoutés à l’historique de Calculs.
pour commencer la saisie de l’expression.
pour ramener le curseur à la ligne de base.