Cómo administrar los registros de sesiones

El sistema genera automáticamente los archivos variables separados por comas (csv) y los almacena en la carpeta SessionLogs. Cada vez que se inicia el software TI-Nspire™, los registros se agregan al registro del día anterior para mantener un registro completo.

• Archivo Activities.csv. En este archivo se registran las actividades que se realizan durante las sesiones de clase.
• Archivo ActivityTypes.csv. Este archivo es la tabla de búsqueda a la que hace referencia el sistema cuando genera un informe del uso.
• Archivo Attendance.csv. La información de cada estudiante que inicia sesión en una sesión de clase se registra en este archivo.
• Archivo ClassSession.csv. En este archivo se registra la información de todas las sesiones de clases.

Uso del archivo Activities

El sistema registra en este archivo la información de las actividades que se llevaron a cabo durante la sesión de clase. La información incluye:

• ClassSessionID. Número de identificación de la clase exclusivo del programa de financiamiento.
• ClassName. Nombre de la clase como se define en el software.
• ActivityTypeID. El tipo de actividades que se realizan durante la clase. La identificación corresponde a los tipos de actividades definidos en el archivo del Tipo de actividad.
• ActivityDetail. Datos adicionales sobre el tipo de actividad, si está disponible.
• ActivityStart. Hora en que comenzó la actividad.
• ActivityEnd. Hora en que terminó la actividad.
• NumStudent. Cantidad de estudiantes que participaron en esta actividad.

Cómo usar el archivo ActivityTypes

El archivo ActivityTypes es una tabla de búsqueda que incluye códigos para identificar los tipos de actividades y una descripción breve de cada actividad.

Identificación de la actividad

Descripción

SC

Captura de pantalla

CF

Recopilar archivo

DF

Eliminar archivo

SF

Enviar archivo

RD

Redistribuir

SP

Guardar en Portafolio

CM

Recopilar faltantes

SM

Enviar faltantes

US

Envío sin indicador

LP

Presentador en vivo

QP-MC

Encuesta rápida: opción múltiple

QP-OR

Encuesta rápida: respuesta abierta

QP-EQ

Encuesta rápida: ecuaciones

QP-CE

Encuesta rápida: expresiones químicas

QP-EX

Encuesta rápida: expresiones

QP-IL

Encuesta rápida: imagen con etiquetas

QP-IP

Encuesta rápida: imagen con puntos

QP-CP

Encuesta rápida: puntos de coordenadas

QP-LS

Encuesta rápida: Listas y Hoja de Cálculo

Uso del archivo Attendance

El sistema registra la información de cada estudiante que inicia sesión en una sesión de clase en el archivo Attendance. La información incluye:

• Class ID. El número único de identificación de la clase para el programa de financiamiento.
• Class Name. Nombre de la clase como se define en el software.
• Last Name. El apellido del estudiante.
• First Name. El nombre del estudiante.
• Date and Time. La fecha y hora cuando el estudiante inició sesión. Se utiliza para identificar a los estudiantes que iniciaron sesión entre estar a tiempo comparados con los que iniciaron sesión tarde.
• Student ID. La identificación asignada al estudiante.

Uso del archivo ClassSession

El sistema registra la información de cada sesión de clase por cada identificación de clase. La información incluye:

• ClassSessionID. El número de identificación de la clase que es exclusivo del programa de financiamiento.
• ClassName. Nombre de la clase como se define en el software.
• Start. La hora en que comienza la clase es cuando el profesor hace clic en Comenzar la clase.
• End. La hora en que termina la clase es cuando el profesor hace clic en Terminar la clase.
• NumStudent. La cantidad de estudiantes que iniciaron sesión durante la sesión de clase.
• ClassSectionName. Nombre de la sección de la clase.
• QuickPollTotalTime. La cantidad de tiempo que el estudiante invierte respondiendo a las Encuestas rápidas.

Cómo administrar los archivos de registro

Los archivos de registro se administran de forma automática con base en el tamaño del archivo cada vez que se apaga el TI-Nspire™. Si el tamaño de cualquiera de los archivos es mayor que 1 MB cuando se apaga, en la carpeta SessionLogs se crea un archivo de respaldo de cada archivo con los siguientes nombres:

• Activities-bak.csv
• ActivityTypes-bak.csv
• Attendance-bak.csv
• ClassSession-bak.csv

Nota: Si ya existe un archivo de respaldo, ese archivo se sobrescribirá con una nueva versión.

La próxima vez que se encienda el TI-Nspire™, se crearán cuatro archivos de registro vacíos nuevos.