Importante para la operación segura del adaptador de corriente alterna

Además de la cuidadosa atención prestada a los estándares de calidad en la fabricación de su producto de TI, la seguridad es un factor principal en el diseño de cada producto. Sin embargo, la seguridad también es su responsabilidad. Esta sección presenta información importante que le ayudará a asegurar su goce y uso apropiado de este producto de TI y de su equipo accesorio. Favor de leerla con cuidado antes de operar y usar su producto.

Instalación

• Lea y siga las instrucciones: Usted debe leer todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el producto. Siga todas las instrucciones de operación.
• Conserve las instrucciones: Usted debe guardar todas las instrucciones de seguridad y operación para futuras consultas.
• Preste atención a las advertencias: Cumpla con todas las advertencias sobre el producto que se encuentran en las instrucciones de operación.
• Use el adaptador de CA recomendado: Usted debe usar el adaptador que viene con su producto.
• Revise las fuentes de energía: El adaptador de CA para su producto de TI se debe usar con un tomacorriente de energía de CA de 100V-230V de 50Hz/60Hz. Si no está seguro del tipo de energía suministrada en su hogar, consulte a su distribuidor o compañía de suministro de energía local.
• Tenga cuidado de no sobrecargar: No sobrecargue los tomacorrientes de pared ni los cables de extensiones, ya que esto puede dar como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica. Los tomacorrientes de CA y los cables de extensiones sobrecargados, los cables de energía pelados o el aislamiento de alambres dañado o roto, así como los enchufes rotos son peligrosos. Examine en forma periódica el cable, y si su apariencia indica que el aislamiento está dañado o deteriorado, pídale a un técnico de servicio que lo reemplace.
• Proteja los cables de energía: Coloque los cables de suministro de energía de manera que no sea probable que se pisen o aplasten con los objetos colocados sobre o contra ellos. Preste particular atención a los cables cuando estén conectados a enchufes y tomacorrientes de pared, y examine el punto donde el cable de energía se conecta al producto de TI.
• Revise la ventilación: Las ranuras y aberturas de la carcasa están destinadas a la ventilación, con el fin de asegurar una operación confiable del producto de TI y de protegerlo contra el sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas. Nunca bloquee estas aberturas al colocar el producto de TI sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Nunca coloque el producto de TI cerca o sobre de un radiador o un registro de calefacción, ni en ninguna otra fuente de calor (incluidos los amplificadores). No coloque el producto de TI en una instalación empotrada, como un librero o soporte de equipo, a menos que tenga una ventilación adecuada.
• No utilice accesorios: No use accesorios, a menos que sean recomendados por TI, ya que pueden generar peligros eléctricos o de incendio.
• No lo utilice cerca del agua: No use el producto de TI cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo o una tina de lavandería, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.
• No lo coloque cerca de una fuente de alta temperatura: No use el producto de TI cerca de una fuente de calor, como un mostrador de cocina, una chimenea o un radiador.
• Tenga precaución al armar el producto de TI: No coloque el producto de TI sobre una superficie inestable. El producto de TI se puede caer, causando una lesión seria a un niño o un adulto, así como un daño serio en el mismo producto de TI.
• No lo utilice cerca de equipo médico: No opere el producto cerca de equipo que sea susceptible a la interferencia eléctrica o que se use con propósitos médicos. No use el producto cerca de un marcapasos ni de un área de cuidados de pacientes en un hospital.

Información importante

• Espere al menos 10 segundos entre el momento en que desconecte y el momento en que vuelva a conectar el producto de TI con un adaptador de energía de CA.
• Desconecte con cuidado el producto del tomacorriente de pared, ya que el adaptador de CA puede estar caliente.

Uso y mantenimiento

• Desconecte la energía antes de borrar: No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para borrar.
• Mantenga los objetos lejos de las aberturas: Nunca meta objetos de ningún tipo en el producto de TI a través de las aberturas, como los orificios de ventilación, ya que pueden entrar en contacto con los circuitos de alto voltaje y "producir un cortocircuito" en las partes, lo que podría dar como resultado un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido sobre el producto de TI.
• Protéjalo de los relámpagos: Desconecte el producto de TI durante una tormenta eléctrica, o cuando lo deje sin vigilar y sin usar durante un periodo prolongado. Retire el adaptador de energía del tomacorriente de pared, y desconecte el sistema de cables. Esto evitará que el producto de TI se dañe a consecuencia de los relámpagos y la sobretensión de las líneas de energía. Tenga cuidado de no tocar la parte de metal del producto de TI ni los cables durante una tormenta eléctrica.

Servicio

• Asegúrese de darle servicio a través del personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
- Si el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados.
- Si se ha derramado líquido sobre el producto o le han caído objetos encima.
- Si el producto se ha expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el producto no opera de manera normal, de acuerdo con las instrucciones de operación.
- Si el producto se ha caído o si la carcasa se ha dañado.
- Cuando el producto presente un cambio claro en su operación, como una incapacidad para realizar su autorrevisión.
• Solicite una revisión de seguridad: Después de la realización de cualquier servicio o reparación del producto, solicite al técnico de servicio que realice las revisiones de seguridad recomendadas para verificar que el producto se encuentre en condiciones de operación seguras.