Graficar funciones
Es posible graficar funciones al escribirlas en Datos & Estadísticas, o graficar funciones definidas en otras aplicaciones.
Es posible usar la herramienta Graficar función para diagramar funciones en un área de trabajo que ya incluye un diagrama en los ejes. Graficar función permite especificar y graficar una función para compararla con un diagrama ya existente.
Para usar la herramienta Graficar función:
| 1. | Cree o abra un problema que incluya variables (desde Listas & Hoja de Cálculo) que estén graficados en un área de trabajo de Datos & Estadísticas. Asegúrese de que el área de trabajo contenga una escala de eje horizontal y de eje vertical. |
| 2. | En el menú Analizar, haga clic en Graficar función. |
En el área de trabajo se muestra un campo para introducir la función.
Nota: Es posible editar la expresión de la función que se introdujo en el campo. Sin embargo, la función graficada en Datos & Estadísticas no puede manipularse ni moverse en el área de trabajo. Para hacerlo, use Gráficos & Geometría.
| 3. | Escriba la función en el campo y presione Ingresar. |
Nota: Para cambiar el nombre de la función, escriba otro nombre sobre f1(x):
La función se grafica en el área de trabajo y se guarda como variable para usarse en otras aplicaciones.
Puede introducir una función que haya sido definida como variable en otra aplicación, como Listas & Hoja de Datos, Gráficos & Geometría, o Calculadora.
| 1. | Agregue una variable a cada eje. Puede acceder a cualquier variable definida en una aplicación Listas & Hoja de Cálculo o Calculadora en el problema desde la lista de variables. |
| 2. | En el menú Analizar, haga clic en Graficar función. |
En el área de trabajo se muestra un campo para introducir la función.
| 3. | Haga clic en la barra de herramientas. |
Dispositivo portátil: Presione h.
Aparece una lista de las variables disponibles en el problema.
| 4. | Haga clic para seleccionar la variable que contenga la función que desea graficar. |
En el ejemplo debajo, la variable a contiene la función f(x)=x2.
| 5. | Presione Ingresar. |
La función se grafica en el área de trabajo.
Es posible editar una función y actualizarla en el área de trabajo.
| 1. | Para editar una función, haga doble clic en la ecuación y realice los cambios necesarios. |
| 2. | Presione Ingresar después de realizar todos los cambios, y las actualizaciones se mostrarán en el área de trabajo. |
Las funciones de Datos y Estadísticas se almacenan como variables y pueden usarse en otras aplicaciones, tal como cualquier otra variable. Se admiten todos los tipos de funciones.
Nota: Los números de las funciones se incrementan y usan el siguiente disponible. Si se definieron f1(x) y f2(x) en Gráficos & Geometría, la primera función que se cree en Datos & Estadísticas será f3(x).
Es posible aproximar los datos diagramados en el área de trabajo de Datos & Estadística contra la función de densidad de probabilidad (FDP) normal. La herramienta superpone la función de densidad de probabilidad normal con la media y el desvío estándar de los datos en el histograma.
Para mostrar la función de densidad de probabilidad normal de los datos diagramados:
| 1. | Agregue una variable al eje x. |
| 2. | En el menú Tipos de diagrama, haga clic en Histograma. |
Nota:Mostrar FDP normalsolo está disponible cuando el tipo de diagrama es Histograma.
| 3. | En el menú Analizar, haga clic en Mostrar FDP normal. |
En el área de trabajo se grafica la FDP normal del gráfico. La expresión que se usa para calcular el FDP se muestra cuando se selecciona.
Para quitar el FDP, puede hacer clic en Ocultar FDP normal en el menú Analizar.
Use Sombrear debajo de la función para obtener el área de una región seleccionada debajo de una función graficada en el área de trabajo.
| 1. | Seleccione cualquier función graficada en el área de trabajo Datos y Estadísticas. Por ejemplo, seleccione un FDP normal ya graficado. |
| 2. | En el menú Analizar, haga clic en Sombrear debajo de la función. |
El cursor se convierte en una línea punteada vertical y el límite +/- ˆ se muestra al colocar el mouse junto al límite de la izquierda o de la derecha. Puede hacer clic cuando se muestra ˆ para establecerlo como límite.
| 3. | Seleccione un punto de la curva y haga clic para indicar dónde comenzará el sombreado debajo de la función. La dirección hacia donde se desplace ahora determinará si la región sombreada estará a la izquierda, a la derecha o en el centro de la curva. |
| 4. | Seleccione un punto en la curva y haga clic para indicar el límite final del área sombreada. Se sombrea una región debajo de la función en base a los puntos seleccionados. |
Es posible trabajar con Sombrear debajo de la función de las maneras siguientes:
| • | Seleccione la región para mostrar los valores de los puntos de datos en el área sombreada. |
| • | Para quitar el sombreado, haga clic con el botón secundario o Ctrl-clic en la región sombreada y seleccione Quitar región sombreada. |
| • | Para cambiar el color de relleno en el área sombreada, haga clic con el botón secundario o Ctrl-clic en la región sombreada, seleccione Color, seleccione Relleno y haga clic en un color. |
| • | Use el valor del diagrama para establecer el límite en un número exacto. Cuando se establece un límite de sombreado en un valor diagramado, se puede cambiar el valor diagramado para actualizar el sombreado. |
| • | Para editar una región sombreada, haga clic y arrastre el borde en el límite inicial o final. |
en la barra de herramientas.