Instalación de un programa de Python como un módulo

Para guardar su programa de Python como un módulo:

• En el Editor, seleccione Acciones > Instalar como módulo Python.
• En Shell, seleccione Herramientas > Instalar como módulo Python.

Después de la selección, ocurre lo siguiente:

• Se verifica la sintaxis de Python.
• El archivo se guarda y se mueve a la carpeta PyLib.
• Aparece un cuadro de diálogo que confirma que el archivo se ha instalado como un módulo.
• El archivo está cerrado y el módulo está listo para su uso.
• El nombre del módulo se añadirá al menú Más módulos con un elemento del menú de <module> importación*.

Si piensa compartir este módulo con otros, se recomienda que siga estos lineamientos:

• Almacenar solo un módulo por archivo TNS.
• El nombre del módulo coincide con el nombre del archivo TNS (por ejemplo, el módulo "my_program" está en el archivo "my_program.tns").
• Agregue una página de Notas antes del Editor Python que describa la intención del módulo, la versión y las funciones.
• Utilice la función ver() para mostrar el número de versión del módulo.
• (Opcional) Agregue una función de ayuda para mostrar la lista de métodos en la función.