Cómo comenzar a usar TI‑Nspire™ CX II Connect

1. Abra un navegador compatible.
2. Ingrese nspireconnect.ti.com en la barra de direcciones.

Si se le solicita, haga clic en Agree and Proceed para aceptar las cookies y luego haga clic en el botón ACCEPT para aceptar los Términos y condiciones de TI .

Se realizará una comprobación de compatibilidad mientras se carga la aplicación. Si se encuentra algún problema, se mostrará una página con información sobre los puntos que requieren atención.

3. Después de que se cargue la página Cómo comenzar, conecte la calculadora TI-Nspire™ CX II a la computadora.

Nota: Si la computadora solo tiene un puerto USB-C, necesitará un adaptador USB-A a USB-C para conectar la calculadora.

4. Haga clic en CONNECT TO CALCULATOR.
5. En la ventana emergente, haga clic en el nombre de la calculadora y luego haga clic en Connect.

La página de inicio se abrirá mostrando las cuatro opciones disponibles: Capture Screen, Transfer File, Update OS, y Exit Press-to-Test.

Navegación en el sitio web

Hay dos formas de navegar en el sitio web de TI-Nspire™ CX II Connect después de conectar la calculadora:

• Logotipo de TI-Nspire™ CX II Connect en la parte superior izquierda de cada página que lleva a la página de inicio
• Se vincula a cada función en la parte superior derecha de cada página, excepto a la página de inicio y la página Cómo comenzar

Nota: Si la calculadora se desconecta y se vuelve a conectar (o si usted conecta otra calculadora), se le redirigirá a la página Cómo comenzar.