Cómo transferir archivos

Para transferir archivos desde o hacia la computadora

1. Vaya a la página de FILE TRANSFER.

2. Haga clic en FROM CALCULATOR o TO CALCULATOR y siga las instrucciones que correspondan.

Nota: Solo se pueden transferir archivos .tns. No se mostrarán otros tipos de archivos. Además, los archivos de la calculadora deben estar en la carpeta Mis documentos, no en una carpeta secundaria.

Solución de problemas de transferencia de archivos

• No se admite el envío de archivos .tns desde y hacia carpetas anidadas en una calculadora. El archivo .tns debe estar en la carpeta Mis documentos de la calculadora para poder acceder al archivo.
• Si la ubicación no está disponible. El mensaje aparece cuando se transfiere un archivo .tns a un equipo o ubicación de red, porque no se admite el envío de archivos a una ubicación que contenga archivos del sistema (por ejemplo, C:\, C:\Desktop, etc.). Para evitar esto, cree una nueva carpeta o elija una carpeta diferente para transferir sus archivos.