Sådan overfører du filer mellem håndholdte

Du kan sende dokumenter, operativsystemfiler (OS) og mapper til en anden TI-Nspire™ håndholdt.

Bemærk: TI-Nspire™ CX håndholdte skal køre v4.5.1 eller en senere version af OS for at kunne overføre til eller fra TI-Nspire™ CX II håndholdte.

Regler om overførsel af filer og mapper

• Du kan overføre dokumenter and OS-filer.
• Operativsystemer er ikke ombyttelige mellem forskellige typer håndholdte. Et CAS-operativsystem kan for eksempel ikke overføres til en ikke-CAS-håndholdt.
• Hvis et dokument med det samme navn, som det, du sender, allerede findes på den modtagende håndholdte, bliver dokumentet omdøbt. Systemet tilføjer et tal efter navnet for at gøre det unikt. Hvis for eksempel filen Mydata allerede findes på den modtagende håndholdte, bliver den omdøbt til Mydata(2).

Både den håndholdte afsender- og modtagerenhed viser en meddelelse med det nye navn.

• Længden på filnavne inklusive hele stien må højst være på 255 tegn. Hvis en overført fil har det samme navn som en eksisterende fil på den modtagende håndholdte, og filnavnet indeholder 255 tegn, afkortes navnet på den overførte fil, så softwaren kan følge metoden til omdøbning, som er beskrevet i det foregående afsnit.
• Alle variable, der er tilknyttet det overførte dokument, overføres med dokumentet.
• Der er timeout for overførslen efter 30 sekunder.

Forsigtig: Visse ældre TI‑Nspire™ håndholdte kan kun modtage filer, ikke mapper. Hvis du modtager en fejl, mens du sender til en ændre TI‑Nspire™ håndholdt, skal du se Generelle fejl og notifikationsmeddelelser.

Sådan sender du dokument eller mappe til en anden håndholdt

1. Sørg for, at de to håndholdte er forbundne.
2. Åbn filsøgevindiet Mine dokumenter, og naviger til den fil eller mappe, du ønsker at overføre.
3. Tryk på tasterne 5 og 6 på touchpad'en for at fremhæve det dokument eller den mappe, som du vil sende.
4. Tryk på ~ 1 6 for at vælge Send fra menuen Dokumenter.
5. Filoverførslen starter En statuslinje viser overførslens fremskridt. Der er også en annullér-knap på dialogboksen Sender... som giver mulighed for at annullere overførslen mens den udføres.

Efter overførslen ses meddelelsen
"<Folder / File name> overført som <Folder / File name>." vises. Hvis filen skal omdøbes på den modtagende håndholdte viser meddelelsen det nye filnavn.

Sådan modtager du et dokument eller en mappe

Brugeren af den modtagende TI‑Nspire™ håndholdte skal ikke udføre nogen handling. Enhederne får automatisk strøm, når ledningen er tilkoblet.

Når en korrekt overførsel afsluttes vises meddelelsen "<Folder / File name> modtaget". vises. Hvis filen skal omdøbes viser meddelelsen det nye filnavn.

Forsigtig: Visse ældre TI‑Nspire™ håndholdte kan kun modtage filer, ikke mapper. Hvis du modtager en fejl, mens du sender til en ændre TI‑Nspire™ håndholdt, skal du se Generelle fejl og notifikationsmeddelelser.

Sådan annullerer du en overførsel

1. For at annullere en igangværende overførsel skal du trykke på Annullér på den afsendende håndholdte. Brugeren af enhver af de to håndholdte kan også trykke på d.
2. Tryk på d eller · for at annullere overførslens fejlmeddelelse.