G

Gauss(

 

Gauss(matrice)

Donne une réduite de Gauss de la matrice.

Gauss-Jordan(

 

Gauss-Jordan(matrice)

Donne la réduite de Gauss-Jordan de matrice.

géomtFdp(

 

géomtFdp(p,x)

Calcule la probabilité que le premier succès intervienne au rang x, pour la loi géométrique discrète en fonction de la probabilité de réussite p spécifiée.

géomtFRép(

 

géomtFRép(p,x)

Calcule la probabilité que le premier succès intervienne à un rang inférieur ou égal à x, pour la loi géométrique discrète en fonction de la probabilité de réussite p spécifiée.

Get(

Get(variable)

Obtient une valeur à partir d’un système TI-Innovator™ Hub connecté et stocke les données dans une variable sur la calculatrice CE réceptrice.

Remarque : voir aussi Send( et eval(

Get(

Get(variable)

Obtient une valeur à partir d’un système TI-Innovator™ Hub connecté et stocke les données dans une variable sur la calculatrice CE réceptrice.

Remarque : voir aussi Send( et eval(

 

GetCalc(

 

GetCalc(variable[,portflag])

Permet d’obtenir le contenu de variable à partir d’une autre TI-82 Adv Édition PythonTI‑84 Plus CE et le place dans variable sur l’unité réceptrice TI-82 Adv Édition PythonTI‑84 Plus CE. Par défaut, la TI-82 Adv Édition PythonTI‑84 Plus CE utilise le port USB s’il est connecté. Si le câble USB n’est pas connecté, elle utilise le port d’E/S.
portflag=0 utilise le port USB, s’il est connecté ;
portflag=1 utilise le port USB ;
portflag=2 utilise le port d’E/S. (Ignoré lorsque le programme est exécuté sur la TI-84 Plus CE.)

getKey

 

getKey

Donne le code de la dernière touche enfoncée ou 0, si aucune touche n’a été enfoncée.

Goto

 

Gotoétiquette

Transfère le contrôle à étiquette.

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,Xliste,Yliste[,marque,n°couleur])

Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de typeNuage ou Polygone pour Xliste et Yliste en utilisant marque et couleur.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Remarque : Xliste et Yliste correspondent aux noms de Xliste et Yliste.

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,Xliste,[,listefréq,n°couleur])

Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de type Histogramme ou BoîtMoust pour Xliste avec la fréquence listefréq et la couleur n°couleur.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Remarque :Xliste correspond au nom de Xliste.

 

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,Xliste,[,listefréq,marque,n°couleur])

Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de type BoîtMoustMod pour Xliste avec la fréquence listefréq en utilisant marque et n°couleur.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Remarque :Xliste correspond au nom de Xliste.

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,listedonnées,[,axe données,marque,n°couleur])

Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de type TracéProbNorm pour listedonnées sur axes données en utilisant marque et n°couleur. axe données peut être l’axe des X ou l’axe des Y.

n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR.

Remarque :listedonnées correspond au nom de la liste de données.

GraphAff

 

GraphAff [1,2,3]

Active toutes les représentations statistiques ou une ou plusieurs représentations statistiques (1, 2 ou 3) spécifiées.

GraphNAff

 

GraphNAff [1,2,3]

Désactive toutes les représentations statistiques ou une ou plusieurs représentations statistiques (1, 2 ou 3) spécifiées.

GraphStyle(

 

GraphStyle(n°fonction,n°stylegraph)

Définit un stylegraph pour n°fonction.

G-T

 

G-T

Règle le mode d’écran partagé en mode graphe-table vertical.