G

ganzzTeil(

 

ganzzTeil(Wert)

Liefert den ganzzahligen Teil einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks, einer Liste oder einer Matrix.

GDBLaden

 

GDBLadenn

Stellt alle Einstellungen wieder her, die in der Grafikdatenbank-Variablen GDBn gespeichert sind.

GDBSpeichern

 

GDBSpeichernn

Speichert den aktuellen Graphen in Datenbank GDBn.

geometcdf(

 

geometcdf(p,x)

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit an x, die Anzahl der Einzelversuche, bis der erste Erfolg eingetreten ist, für die diskrete geometrische Verteilung mit der vorgegebenen Erfolgswahrscheinlichkeit p.

geometpdf(

 

geometpdf(p,x)

Berechnet die Wahrscheinlichkeit an x, die Anzahl der Einzelversuche, bis der erste Erfolg eingetreten ist, für die diskrete geometrische Verteilung mit der vorgegebenen Erfolgswahrscheinlichkeit p.

Get(

Get(Variable)

Ruft einen Wert von einem angeschlossenen TI-Innovator™ Hub ab und speichert die Daten auf dem empfangenden CE-Taschenrechner in einer Variablen.

Hinweis: Siehe auch Sende( und eval(

Get(

Get(Variable)

Ruft einen Wert von einem angeschlossenen TI-Innovator™ Hub ab und speichert die Daten auf dem empfangenden CE-Taschenrechner in einer Variablen.

Hinweis: Siehe auch Sende( und eval(

 

GetCalc(

 

GetCalc(Variable[,portflag])

Holt Inhalte von Variable eines anderen TI‑84 Plus CE und speichert sie in Variable des empfangenden TI-84 Plus CE. Standardmäßig verwendet der TI-84 Plus CE den USB-Port, sofern dort ein Gerät angeschlossen ist. Ist das USB-Kabel nicht angeschlossen, wird der I/O-Port verwendet.
portflag=0 USB-Port verwenden, wenn angeschlossen;
portflag=1 USB-Port verwenden;
portflag=2 I/O-Port verwenden.(Wird ignoriert, wenn das Programm auf dem TI-84 Plus CE ausgeführt wird.)

getKey

 

getKey

Liefert den Tastencode für den aktuellen Tastendruck bzw. 0, wenn keine Tasten gedrückt wird.

ggT(

 

ggT(WertA,WertB)

Liefert den größten gemeinsamen Teiler von WertA und WertB, dabei kann es sich um reelle Zahlen oder Listen handeln.

GitterAus

 

GitterAus

Schaltet das Gitterformat aus.

GitterLinie

 

GitterLinie [Farbe#]

Schaltet Gitterlinien im Graphenbereich in der angegebenen Farbe ein.

Farbe#: 10 - 24 oder aus [Variablen] FARBE eingefügter Name der Farbe.

GitterPkt

 

GitterPkt [Farbe#]

Schaltet Gitterpunkte im Graphenbereich in der angegebenen Farbe ein.

Farbe#: 10 - 24 oder aus [Variablen] FARBE eingefügter Name der Farbe.

Goto

 

GotoBezeichnung

Überträgt die Steuerung an Bezeichnung.

Grad

 

Grad

Stellt den Winkelmodus Grad ein.

GraphColor(

 

GraphColor(Funktion#,Farbe#)

Stellt die Farbe für Funktion# ein.

Farbe#: 10 - 24 oder aus [Variablen] FARBE eingefügter Name der Farbe.

GraphStyle(

 

GraphStyle(Funktion#,Diagrammstil#)

Stellt einen Diagrammstil für Funktion# ein.

G-T

 

G-T

Stellt den vertikal geteilten Graph-Tabelle-Bildschirmmodus ein.