Operaciones de memoria

Mediante las teclas de calculadora estándar es posible almacenar valores en cualquiera de las 10 memorias.

Nota: También se puede utilizar la hoja de trabajo Memoria. (Consulte: Hoja de trabajo Memoria.)

Puede almacenar en memoria cualquier valor comprendido en el rango que admite la calculadora.
Para acceder a cualquier memoria desde la M0 hasta la M9, pulse una tecla numérica (de 0 a 9).

Borrado de la memoria

Borrar la memoria antes de comenzar nuevos cálculos es un paso fundamental para evitar errores.

Para borrar una memoria concreta, introduzca un cero en ella.
Para borrar las 10 memorias de la calculadora, pulse & { & z.

Almacenamiento en memoria

Para almacenar en la memoria el valor que aparece en pantalla pulse D y una tecla numérica (0 – 9).

El valor que aparece en pantalla sustituye al valor previamente almacenado en la memoria.
La característica Constant Memory retiene todos los valores almacenados cuando se apaga la calculadora.

Extracción desde memoria

Para extraer un número almacenado en la memoria pulse J y una tecla numérica (0 – 9).

Nota: Los números extraídos continuan permaneciendo en la memoria.

Ejemplos de memoria

Para

Press

Borrar la memoria 4 (almacenando en ella un valor cero)

0 D 4

Almacenar 14.95 en la memoria 3 (M3)

14.95 D 3

Extraer un valor de la memoria 7 (M7)

J 7

Memoria aritmética

El uso de la memoria aritmética permite realizar un cálculo con un valor almacenado y guardar el resultado en una sola operación.

La memoria aritmética únicamente el valor en la memoria afectada por la operación, no afectando al que aparece en la pantalla.
La memoria aritmética no finaliza ningún cálculo en proceso.

La tabla siguiente muestra las funciones disponibles en la memoria aritmética. En cada caso, la memoria especificada almacena el resultado.

Para

Press

Sumar el valor mostrado al valor almacenado en la memoria 9 (M9).

D H 9

Restar el valor mostrado del valor almacenado en la memoria 3 (M3).

D B 3

Multiplicar el valor en la memoria 0 (M0) por el valor mostrado.

D < 0

Dividir el valor en la memoria 5 (M5) por el valor mostrado.

D 6 5

Elevar el valor en la memoria 4 (M4) a la potencia del valor mostrado.

D ; 4