Arbeiten mit Arbeitsblättern: Werkzeuge für
die Finanzrechnung
Jedes Arbeitsblatt arbeitet unabhängig von allen anderen Arbeitsblättern, d.h. Operationen auf einem Arbeitsblatt haben keinen Einfluss auf die Variablen eines anderen Arbeitsblatts. Beim Schließen eines Arbeitsblatts oder beim Ausschalten des Taschenrechners werden alle Arbeitsblattdaten im Taschenrechner gespeichert.
|
Auswahl |
Funktion |
Drücken |
|
TVM-Arbeitsblatt |
Zum Analysieren gleicher Cash-Flows, z. B. Annuitäten, Kredite, Hypotheken, Leasingverträge und Spareinlagen |
,, -, ., /, 0 oder, [ |
|
Amortisationsarbeitsblatt |
Zum Durchführen von Amortisationsrechnungen und Erstellen von Tilgungsplänen |
& \ |
|
Cash-Flow-Arbeitsblatt |
Zum Analysieren ungleicher Cash-Flows durch die Berechnung des Nettobarwerts und des internen Zinsflusses |
& ' |
|
Anleihearbeitsblatt |
Zum Berechnen des Anleihepreises und der Effektivrendite bzw. der Rendite einer kündbaren Anleihe |
& l |
|
Abschreibungsarbeitsblatt |
Zum Erstellen eines Abschreibungsplans nach einer von sechs Abschreibungsmethoden |
& p |
|
Statistikarbeitsblatt |
Zum Analysieren von statistischen Daten mit einer oder zwei Variablen unter Verwendung von vier Regressionsverfahren |
& k |
|
Arbeitsblatt Prozentuale Änderung / Zinseszins |
Zum Berechnen von prozentualen Änderungen, Zinseszins und Aufschlägen |
& q |
|
Zinsumrechnungs-Arbeitsblatt |
Zum Umrechnen von Zinssätzen zwischen Nominalzinssatz (oder dem jährlichen Zinssatz) und dem jährlichen Effektivzins |
& v |
|
Datumsarbeitsblatt |
Zum Berechnen der Anzahl der Tage zwischen zwei Datumsangaben oder eines Datums / Wochentags für eine angegebene Anzahl von Tagen von einem bestimmten Datum |
& u |
|
Gewinnspanne-Arbeitsblatt |
Zum Berechnen von Kosten, Verkaufspreis und Gewinnspanne |
& w |
|
Break-even-Arbeitsblatt |
Zum Analysieren der Beziehungen zwischen fixen Kosten, variablen Kosten, Preis, Gewinn und Menge |
& r |
|
Speicherarbeitsblatt |
Zum Zugreifen auf die Speicher für bis zu 10 Werte |
& { |
Zugreifen auf die Variablen des TVM-Arbeitsblatts
|
|
Hinweis: Sie können TVM-Variablen zwar von einem aufgerufenen Arbeitsblatt aus Werte zuweisen, zum Berechnen der TVM-Werte oder zum Löschen des TVM-Arbeitsblatts müssen Sie jedoch in den Standardrechnermodus zurückkehren. |
Zugreifen auf Variablen eines aufgerufenen Arbeitsblatts
Drücken Sie nach dem Öffnen eines Arbeitsblatts # oder ", um die Variablen auszuwählen. Drücken Sie zum Beispiel & \, um das Amortisationsarbeitsblatt zu öffnen und dann # oder ", um die Amortisationsvariablen (P1, P2, BAL, PRN, INT) auszuwählen. Variablen des TVM- und Amortisationsarbeitsblatts
Durch Anzeigen werden Sie aufgefordert, Einstellungen auszuwählen, Werte einzugeben oder Ergebnisse zu berechnen. So werden Sie beispielsweise durch die Anzeigen i# $ daran erinnert, # oder " zu drücken oder andere Variablen auszuwählen. (Siehe “Ablesen der Anzeige” auf Seite 3.)
Um in den Standardrechnermodus zurückzukehren, drücken Sie & U.
Typen von Arbeitsblattvariablen
| • | Nur Eingabe |
| • | Nur Berechnung |
| • | Autom. Berechnung |
| • | Eingabe/Berechnung |
| • | Einstellungen |
Hinweis: Wenn ein Gleichheitszeichen (=) zwischen der Bezeichnung einer Variable und dem Wert angezeigt wird, ist der Wert der Variable zugewiesen.
Variablen vom Typ Nur Eingabe
Die Werte für Variablen vom Typ Nur Eingabe müssen eingegeben werden. Sie können nicht berechnet werden und sind häufig auf einen bestimmten Bereich beschränkt, wie z. B. P/Y und C/Y. Der Wert einer Variable vom Typ Nur Eingabe kann:
| • | direkt über die Tastatur eingegeben werden |
| • | das Ergebnis einer mathematischen Berechnung sein |
| • | aus dem Speicher abgerufen werden |
| • | mit Hilfe der Funktion Letzte Antwort von einem anderen Arbeitsblatt übertragen werden |
Wenn Sie auf eine Variable vom Typ Nur Eingabe zugreifen, werden die Bezeichnung der Variable und die Anzeige ENTER auf dem Taschenrechner angezeigt. Die Anzeige ENTER soll Sie daran erinnern, ! zu drücken, nachdem Sie für eine Variable einen Wert eingegeben haben, um ihn dieser Variable zuzuweisen. Nach dem Drücken von ! wird durch die Anzeige 1 bestätigt, dass der Wert der Variable zugewiesen wurde.
Variablen vom Typ Nur Berechnung
Für Variablen vom Typ Nur Berechnung, wie z. B. Nettobarwert (NPV), können keine Werte manuell eingegeben werden. Um einen Wert zu berechnen, zeigen Sie die Variable vom Typ Nur Berechnung an und drücken C. Je nach den Werten anderer Variablen wird der Wert berechnet und angezeigt.
Wenn Sie eine Variable vom Typ Nur Berechnung aufrufen, werden Sie durch die Anzeige COMPUTE daran erinnert, dass Sie C drücken müssen, um einen Wert für die Variable zu berechnen. Nach dem Drücken von C wird durch die Anzeige C bestätigt, dass es sich bei dem angezeigten Wert um einen berechneten Wert handelt.
Variablen vom Typ Automatische Berechnung
Wenn Sie # oder " drücken, um eine Variable vom Typ Automatische Berechnung anzuzeigen (z. B. die Variable INT des Amortisationsarbeitsblatts), wird der Wert automatisch berechnet und angezeigt, ohne dass Sie dazu C drücken müssen.
Variablen vom Typ Eingabe/Berechnung des TVM-Arbeitsblatts
Werte für Variablen des TVM-Arbeitsblatts (N, I/Y, PV, PMT und FV) können entweder eingegeben oder berechnet werden.
Hinweis: Sie müssen sich zwar nicht im Standardrechnermodus befinden, um diesen Variablen Werte zuzuweisen, eine Berechnung der Werte dieser Variablen ist jedoch nur im Standardrechnermodus möglich.
| • | Um einer TVM-Variable einen Wert zuzuweisen, geben Sie eine Zahl ein und drücken die Taste der Variable. |
| • | Um den Wert einer TVM-Variable zu berechnen, drücken Sie zunächst C und dann die Taste der Variable. Je nach den Werten der anderen Variablen wird der Wert vom Taschenrechner berechnet und angezeigt. |
Variablen vom Typ Eingabe/Berechnung in aufgerufenen Arbeitsblättern
Die Werte von Variablen einiger aufgerufener Arbeitsblätter (z. B. die Variablen YLD und PRI des Anleihearbeitsblatts) können entweder eingegeben oder berechnet werden. Bei Auswahl einer Variable vom Typ Eingabe/Berechnung werden die Bezeichnung der Variable und die Anzeigen ENTER und COMPUTE auf dem Taschenrechner angezeigt.
| • | Die Anzeige ENTER fordert Sie dazu auf, ! zu drücken, um der angezeigten Variable den eingegebenen Wert zuzuweisen. |
| • | Die Anzeige COMPUTE fordert Sie dazu auf, C zu drücken, um für die Variable einen Wert zu berechnen. |
Festlegen der Arbeitsblatteinstellungen
Viele der aufgerufenen Arbeitsblätter enthalten Variablen, die zwei oder mehr Optionen oder Einstellungen bieten (z. B. die Variable ACT/360 des Datumsarbeitsblatts). Bei der Auswahl von Variablen mit Einstellungen wird auf dem Taschenrechner die Anzeige SET mit der aktuellen Einstellung angezeigt.
Um durch die Einstellungen einer Variable zu scrollen, drücken Sie jeweils & V.
Display-Anzeigen
| • | Die Anzeige Ä bestätigt, dass der angezeigte Wert in das Arbeitsblatt eingegeben wurde. |
| • | Die Anzeige 7 bestätigt, dass es sich bei dem angezeigten Wert um einen berechneten Wert handelt. |
| • | Werden eingegebene oder berechnete Werte durch eine Änderung des Arbeitsblatts aufgehoben, werden die Anzeigen 1und 7 ausgeblendet. |