Variablen des TVM- und Amortisationsarbeitsblatts
|
Variable |
Taste |
Anzeige |
Variablentyp |
|
, |
N |
Eingabe/Berechnung |
|
|
Jahreszinssatz |
- |
I/Y |
Eingabe/Berechnung |
|
Barwert |
. |
PV |
Eingabe/Berechnung |
|
Zahlung |
/ |
PMT |
Eingabe/Berechnung |
|
Endwert |
0 |
FV |
Eingabe/Berechnung |
|
Anzahl der Zahlungen pro Jahr |
& [ |
P/Y |
Nur Eingabe |
|
Anzahl der Verzinsungsperioden pro Jahr |
# |
C/Y |
Nur Eingabe |
|
Zahlungen am Ende der Periode |
& ] |
END |
Einstellung |
|
Zahlungen am Anfang der Periode |
& V |
BGN |
Einstellung |
|
Anfangszahlung |
& \ |
P1 |
Nur Eingabe |
|
Endzahlung |
# |
P2 |
Nur Eingabe |
|
Kontostand |
# |
BAL |
Autom. Berechnung |
|
Gezahlter Nennwert |
# |
PRN |
Autom. Berechnung |
|
Gezahlte Zinsen |
# |
INT |
Autom. Berechnung |
Hinweis: Die Taschenrechnervariablen sind in diesem Handbuch nach ihrer Eingabemethode kategorisiert. (Se Typen von Arbeitsblattvariablen p side 1.)
Verwenden der TVM- und Amortisationsvariablen
Da die Werte der TVM-Variablen im Taschenrechner gespeichert werden, bis sie geändert oder gelöscht werden, müssen Sie nicht jedes Mal, wenn Sie an einer Aufgabenstellung arbeiten, die gleichen Schritte durchführen.
| • | Um einer TVM-Variable einen Wert zuzuweisen, geben Sie eine Zahl ein und drücken die TVM-Taste (,, -, ., /, 0). |
| • | Um die Anzahl der Zahlungen (P/Y) zu ändern, drücken Sie & [ und geben eine Zahl ein. Drücken Sie dann !. Um die Verzinsungsperioden (C/Y) zu ändern, drücken Sie & [ # und geben einen Wert ein. Drücken Sie dann !. |
| • | Um die Zahlungsperiode (END/BGN) zu ändern, drücken Sie & ] Drücken Sie dann & V. |
| • | Um für die unbekannte Variable einen Wert zu berechnen, drücken Sie C. Drücken Sie dann die Taste der unbekannten Variable. |
| • | Um einen Tilgungsplan zu erstellen, drücken Sie & \. Geben Sie dann die Nummer der ersten und letzten Zahlung (P1 und P2) ein und drücken Sie " oder #, um Werte für die Variablen (BAL, PRN und INT) zu berechnen. |
Zurücksetzen der Variablen des TVM- und Amortisationsarbeitsblatts
| • | Um alle Variablen und Formate des Taschenrechners zurückzusetzen (einschließlich der Variablen des TVM- und Amortisationsarbeitsblatts), drücken Sie & } !: |
|
Variable |
Standard |
Variable |
Standard |
|
N |
0 |
END/BGN |
END |
|
I/Y |
0 |
P1 |
1 |
|
PV |
0 |
P2 |
1 |
|
PMT |
0 |
BAL |
0 |
|
FV |
0 |
PRN |
0 |
|
P/Y |
1 |
INT |
0 |
|
C/Y |
1 |
NA |
NA |
| • | Um nur die TVM-Variablen (N, I/Y, PV, PMT, FV) auf die Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie & ^. |
| • | Um P/Y und C/Y auf die Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie & [ & z. |
| • | Um die Variablen des Amortisationsarbeitsblatts (P1, P2, BAL, PRN, INT) auf die Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie & z, während Sie sich im Amortisationsarbeitsblatt befinden. |
| • | Um END/BGN auf die Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie & ] & z. |
Löschen nicht verwendeter Variablen
Für Aufgabenstellungen, bei denen nur vier der fünf TVM-Variablen verwendet werden, geben Sie für die nicht verwendete Variable den Wert Null ein.
Um z. B. den Barwert (PV) eines bekannten Endwerts (FV) mit einem bekannten Zinssatz (I/Y) und keinen Zahlungen zu bestimmen, geben Sie den Wert Null ein und drücken PMT.
Eingeben von positiven und negativen Werten für Zuflüsse und Abflüsse
Geben Sie für Abflüsse (ausgehende Barmittel) negative Werte und für Zuflüsse (eingehende Barmittel) positive Werte ein.
Hinweis: Um einen negativen Wert einzugeben, drücken Sie nach der Eingabe der Zahl S. Um einen negativen Wert in einen positiven zu ändern, drücken Sie S.
Eingeben von Werten für I/Y, P/Y und C/Y
| • | Bei der Eingabe eines Wertes für P/Y wird automatisch der gleiche Wert für C/Y eingegeben. (Sie können den Wert von C/Y jedoch ändern.) |
Festlegen von Zahlungen für Annuitäten
Mit END/BGN können Sie festlegen, ob es sich bei einem Vorgang um eine nachschüssige Annuität oder eine vorschüssige Annuität handeln soll.
| • | Wählen Sie END für nachschüssige Annuitäten, bei denen die Zahlung am Ende der jeweiligen Zahlungsperiode erfolgt. (Dies ist die Zahlungsart der meisten Kredite.) |
Hinweis: Bei der Auswahl von Zahlungen am Anfang der Zahlungsperiode wird die Anzeige BGN eingeblendet. (Bei Zahlungen am Ende der Periode (END) wird keine Anzeige eingeblendet.)
Aktualisieren von P1 und P2
Um P1 und P2 für eine nächste Serie von Zahlungen zu aktualisieren, drücken Sie C, wenn P1 oder P2 angezeigt ist.
Unterschiedliche Werte für BAL und FV
Der Wert von BAL, der nach einer festgelegten Anzahl von Zahlungen berechnet wird, kann sich vom Wert von FV, der nach der gleichen Anzahl von Zahlungen berechnet wird, unterscheiden.
| • | Bei der Berechnung von BAL, PRN und INT verwendet der Taschenrechner den Wert von PMT, der auf die durch das Dezimalformat vorgegebene Anzahl von Dezimalstellen gerundet ist. |
| • | Bei der Berechnung von FV wird der nicht gerundete Wert von PMT verwendet. |
Eingeben, Abrufen und Berechnen von TVM-Werten
| • | Um einen TVM-Wert einzugeben, geben Sie den Wert ein und speichern ihn durch Drücken einer TVM-Taste (,, -, ., /, 0). |
| • | Um einen gespeicherten TVM-Wert anzuzeigen, drücken Sie J und eine TVM-Taste. |
Sie können für alle der fünf TVM-Variablen (N, I/Y, PV, PMT oder FV) entweder im Standardrechnermodus oder im Arbeitsblattmodus einen Wert eingeben oder abrufen. Welche Informationen angezeigt werden, hängt vom ausgewählten Modus ab.
| • | Im Standardrechnermodus werden die Bezeichnung der Variable, das Gleichheitszeichen (=) und der eingegebene oder abgerufene Wert angezeigt. |
| • | Im Arbeitsblattmodus wird zwar nur der eingegebene oder abgerufene Wert angezeigt, eine zuvor angezeigte Variablenbezeichnung bleibt jedoch weiterhin eingeblendet. |
Hinweis: Sie können auf einen Blick erkennen, dass der angezeigte Wert nicht der angezeigten Variable zugewiesen ist, da kein Gleichheitszeichen eingeblendet ist.
Um einen TVM-Wert zu berechnen, drücken Sie im Standardrechnermodus % und eine TVM-Taste.
Verwenden von [xP/Y] zum Berechnen eines Wertes für N
| 1. | Geben Sie die Anzahl der Jahre ein und drücken Sie & Z , um diesen Wert mit dem für P/Y gespeicherten Wert zu multiplizieren. Die Gesamtanzahl der Zahlungen wird angezeigt. |
| 2. | Um N den angezeigten Wert für eine TVM-Berechnung zuzuweisen, drücken Sie ,. |