Présentation de l’activité
Une onde est un phénomène physique qui se propage et se reproduit identique à lui-même un peu plus tard dans le temps et un peu plus loin dans l’espace.
On peut alors définir la longueur d’onde comme étant la plus courte distance séparant deux points de l’onde strictement identiques à un instant donné.
La longueur d’onde est l’équivalent spatial de la période temporelle. En effet, la longueur d’onde est la distance parcourue par l’onde au cours d’une période.
Objectives
• Mesurer la longueur d’onde d’un son dans le spectre audible
• Vérifier la relation λ = cT
About the Lesson
• On se propose de vérifier la relation existant entre la longueur d’onde d’un son et sa période (fréquence)
• Selon le temps dont on dispose on pourra travailler sur un complément mathématique. En effet, on peut représenter l’onde par une fonction périodique f qui prend comme argument la distance x, alors la longueur d’onde est le plus petit λ > 0 tel que pour tout x, on ait : f(x + λ) = f(x).
Le fichier à télécharger Ac6n_LongueurOnde.zip contient les fichiers LongueurOnde_eleve_CAS.tns, LongueurOnde_prof_CAS.tns, Ac6nElev_LongueurOnde.pdf et Ac6nProf_LongueurOnde.pdf.