Auch in Zukunft der Allrounder: Der Taschenrechner
Ein Taschenrechner erfüllt auch im digitalen Zeitalter alle Anforderungen an ein Hilfsmittel im Mathematik-Unterricht.
Er komprimiert alle Funktionen auf ein handliches Format, ist viele Jahre ein zuverlässiger Begleiter und kann je nach Modell als zentrale Schnittstelle für erweiterte Anwendungen dienen.
Heute sehen wir uns die spezifischen Vorteile eines Taschenrechners im Einsatz bei Ihren Schülerinnen und Schülern an.
![](/t3-europe/-/media/ti/t3-europe/images/blog/taschenrechner-allrounder-auch-in-zukunft/banner-all-calculators---blogpost-de.jpg)
Alle Vorteile in Ihrer Hand
1. Die ganze Mathematik
Das Handheld beinhaltet alle erforderlichen Funktionen zum Verstehen und Anwenden der Mathematik. Es unterstützt die Schüler in ihrem Lernprozess - und das alles komprimiert in einem kompakten Gerät.
2. Fokus Unterricht
Das Handheld ist ein spezielles Tool für Mathematik. Nichts anderes und nichts Unnötiges. Das macht es hocheffektiv.
Die Schüler können das Standalone-Gerät für konzentriertes Arbeiten verwenden. Der Taschenrechner hat keinen Internetzugang. Das macht ihn sicher und ablenkungsfrei nutzbar im Unterricht und während der Prüfungen.
3. Zugelassen
TI Taschenrechner sind im Unterricht zugelassen. Je nach Region und Schultyp variiert die Zulassung zur (Abschluss-)Prüfung. Sie haben daher die Wahl zwischen verschiedenen TI Taschenrechnermodellen.
4. Kein Stromproblem im falschen Moment
Taschenrechner haben einen geringen Stromverbrauch. Eine Ladung hält über einen langen Zeitraum – teilweise 4 Wochen und mehr. Und für die meisten wissenschaftlichen Taschenrechner gilt: Solarzellen unterstützen die Verlängerung der Batterielebensdauer.
5. Finanzieller Aspekt
Die Anschaffungskosten für ein Handheld sind überschaubar. Gleichzeitig überzeugt das Handheld mit einer langen Lebensdauer. Vielleicht haben auch Sie noch einen TI Taschenrechner aus Ihrer Schul- oder Studienzeit?
6. Zuverlässige Qualität einer vertrauten Marke
Seit Genrationen: Ausgereifte Produkte, Langlebigkeit, nützliche Angebote für Lehrkräfte und Schulen. TI gewährt 3 Jahre Herstellergarantie und bietet einen zuverlässigen Kundendienst, wenn es doch mal darauf ankommt. Auf einen TI Taschenrechner ist im fordernden Unterrichtsalltag Verlass. Er übersteht tagein, tagaus auch schonungslosen Umgang.
Noch mehr Funktionen, noch mehr Vorteile: TI-Nspire™ CX II-T CAS für den fächerübergreifenden MINT-Einsatz
1. Programmieren lernen
In Python programmieren mit dem aus dem Mathematikunterricht vertauten Werkzeug: Der TI-Nspire™ CX II-T CAS ist die ideale Plattform, um das Programmieren zu lernen und die Ergebnisse praxisnah in Experimenten mit den erhältlichen Accessoires anzuwenden. Gut für die berufliche Zukunft!
2. Erste Wahl für Naturwissenschaften
Das Handheld ist leicht und ideal für den mobilen Einsatz. Experimente im Klassenzimmer oder draußen, Messwerte von Handheld auf den PC übertragen zur bequemen Analyse. So geht Theorie, Praxis und Simulation mit einem Werkzeug.
3. TI Software: Ihr Plus zum Taschenrechner
Beim Kauf des CAS-Rechners ist die Software enthalten. Diese Software verfügt über den gleichen Leistungsumfang wie das Handheld. Zudem können Aufgaben vom Handheld auf den Computer übertragen werden und umgekehrt. Nützlich für die Hausaufgabenbearbeitung bzw. die Unterrichtsvorbereitung der Lehrkraft. Die Lehrer Software unterstützt die Projektion am Whiteboard in der Klasse.
4. Sicherheit in der Prüfung
Der TI-Nspire™ CX II-T CAS verfügt über einen zuverlässigen Prüfungsmodus, einfach einzurichten via Testcode.
5. Finanzieller Aspekt
Das Einführungsprogramm TIMMS fördert den klassen- und schulweiten Einsatz des TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds (inklusive Schüler Software) mit einem Preisnachlass.
6. Immer up to date
TI entwickelt die Technologie stets weiter, auch um sich verändernden Prüfungsvorgaben Rechnung zu tragen. Die Updates werden kostenlos bereitgestellt.
Zusammenfassend:
Texas Instruments Taschenrechner - ob WTR oder CAS - sind ein flexibles Tool und eine feste Größe im Mathematik-Unterricht. Ihre Fähigkeiten können an jeden Bedarf und jeden Einsatzzweck angepasst werden. Für jeden Schulzweig und für jeden fachlichen Schwerpunkt gibt es die optimale Lösung von Texas Instruments.
Im Verbund mit der abgestimmten Computer-Software und der App für iPad® ergibt das TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld ein höchst flexibles Lern- und Lehr-System.