怎样在TI-83 Plus及TI-83 Plus Silver Edition上安装应用软件(Apps)?
首先将应用软件从互联网上下载或者从盘片上复制到电脑上。当应用软件被装入电脑后,通过TI-GRAPH LINK电缆将图形计算器与电脑连接。如果使用TI-GRAPH LINK软件将应用软件发送到计算器上,点击"连接(Link)"、"发送应用软件(Send Flash Software)"、"应用软件及认证(Applications and Certificates)"选项;然后再找到要传输的应用软件并且点击"添加(Add)"和"确定(OK)"键。
如果您使用的是TI Connect 软件:
- 下载应用软件或者操作系统文件,将其保存在计算机的某个文件夹里
- 将TI-GRAPH LINK 电缆与计算机和TI计算器连接
- 打开TI计算器并且确保其在主屏幕上
- 打开TI Connect 软件并且点击设备浏览器(DeviceExplorer)选项
- 打开Windows® 浏览器并在计算机上找到应用软件或者是操作系统文件
- 点击此文件,将其从Windows® 浏览器拖至设备浏览器(DeviceExplorer)中
TI Connect 就会将文件发送到计算器上且同时会在浏览器(DeviceExplorer)中显示一个进度表。当文件传输完成之后,就马上可以使用了。
文件下载到图形计算器的时间与应用软件的大小有关。然而,通常来讲一个典型的应用程序会在一分钟内就下载完成。当免费的应用程序被装到计算器上后,还可以通过计算器 - 计算器连接线将其传送到另外一台被授权的基于闪存技术的计算器上。
怎样才能恢复TI-83 Plus Silver Edition上被删除的计算器应用软件呢?
以下是在TI-83 Plus Silver Edition上恢复被删除的应用软件的说明,共有两种途径。
- 可以从以下位置来下载免费的应用软件:
- 从网上:
数据采集(CBL 2/CBR)、目录帮助(Catalog help)、开机个性设置(Startup Customization)以及学习卡(StudyCards™ with new stacks)都可以从德州仪器的应用软件中下载,还可以找到其它TI-83 Plus免费下载的软件。
可以从德州仪器的网上商店下载概率模拟(Probability Simulations)软件并且找到其它TI-83 Plus的收费软件。
智力游戏包(Puzzle Pack)可以在以下位置找到:PuzzPack Flash App。
或
- 这些应用软件还可以在TI-83 Plus Silver Edition所带的CD上找到。但是智力游戏包(Puzzle Pack)软件还是要通过上述链接下载。
- TI-83 Plus Silver Edition 的价格中已包含了部分收费的应用软件(Periodic Table、CellSheet 及Organizer),这些软件可以从德州仪器的网上商店找到。请看下面的说明
进入德州仪器的网上商店以后:
- 选择国家(China)及语言(English),然后按"输入(ENTER)"
- 在页面的顶端选择"您的帐号(Your Account)"标签
- 如果您是一个新的成员,选择"注册(sign me up)"并且填入信息
- 如果您已经注册,请输入电子邮件地址以及密码(在屏幕的左侧)
- 选择"注册计算器(Register Calculator)"选项
- 键入TI-83 Plus Silver Edition的产品ID号码且选择"确定(Enter)"
- 选择"继续选择窗口(Proceed to Pick-Up Window)"选项
当进入继续选择窗口后,可以在"预装程序(Previously Assigned)"或"下载软件(Download Software)"选项中找到个人记事簿(Organizer)、电子表格(CellSheet)及元素周期表(Periodic Table)等应用程序。现在就可以下载它们了。
计算器应用软件与用户自编的程序比较,其优点是什么?
计算器应用软件(Apps)有以下几个优点强于用户设计的程序。
- 应用软件存储在闪存(Flash ROM)而非随机读写内存(RAM)中,所以用户可以有足够的随机读写内存(RAM)来存储数据
- 不会因为由于不小心清除随机读写内存(RAM)或是电池没有电而将闪存上的应用软件擦除了
- 应用软件比用户设计的程序更加强大而且运行速度更快
- 在应用软件开发的过程中咨询了全国各地的教育专家,所包含的内容的关键部分及如何使用TI教育技术经过专家讨论
- 应用软件使TI教育技术的运用远远超出了数学与科学,而是在更为广泛的范围内提供教学材料
- 应用软件的开发是为了帮助课堂教学者达到甚至超越全国认可的标准
如果需要TI提供的应用软件的完整列表,请访问我们的应用软件页面。
TI-83 Plus程序以及应用软件(Apps)能在TI-83 Plus Silver Edition上运行吗?
TI-83 Plus Silver Edition与TI-83 Plus是100%兼容的。这意味着基于TI-83 Plus所写的程序以及应用软件能够同时在TI-83 Plus Silver Edition上运行。包括用类似BASIC语言编写的程序以及用汇编语言编写的应用软件。
德州仪器开发的应用软件(Apps)以及其它开发者开发的软件都可在TI-83 Plus Silver Edition上运行。事实上,TI-83 Plus Silver Edition出厂的时候就带有很多TI最为流行而且很有用的应用软件,例如科学工具(Science Tools)、概率模拟(Probability Simulations)以及学习卡(StudyCards with new stacks)。
TI-83 Plus有哪些内置应用软件(Apps)?
TI-83 Plus内置了以下一些免费的应用软件:
- 数据采集(CBL 2/CBR)
- 概率模拟(Probability Simulations)
- 目录帮助(Catalog help)
- 开机个性设置(Startup Customization)
- 学习卡(StudyCards with new stacks)
- 二次曲线图形(Conic Graphing)
怎样删除TI-83 Plus或TI-83 Plus Silver Edition闪存中的应用软件?
删除TI-83 Plus或TI-83 Plus Silver Edition闪存(Flash ROM)中的应用软件:
- 访问内存管理,按 y L 键,然后选择2: Mem Mgmt/Del...
- 将屏幕滚动到 A: Apps...
- 将光标选中欲删除的应用软件并且按 { 键
- 将会跳出一个要求确认的对话框,选择2: Yes,此应用软件就会从内存中删除。
|