问题解答


图形掌上设备的出错信息

在TI-83 Plus或TI-83 Plus Silver Edition上出现"Waiting ... Please install calculator software now."的出错信息时,我该怎么办? 当对操作系统进行升级失败或被中断的时候,手持机将不能工作而显示如下信息:"Waiting ... Please install calculator software now.(等待... 请马上安装计算器软件)。"

按照以下步骤来恢复TI-83 Plus或TI-83 Plus Silver Edition的操作系统:
如果您用的是Windows® 系统

  • 下载TI-83 Plus最新的操作系统(OS)
  • 用合适的TI-GRAPH LINK™ 电缆将计算机与TI-83 Plus连接起来
  • 运行TI Connect™ 软件,点击'DeviceExplorer(设备察看)'选项 *注意:在点击DeviceExplorer选项以后,将出现"Cannot establish a valid connection(不能够建立一个有效的连接)"的错误信息。
  • 然后将操作系统文件拖到DeviceExplorer窗口里,这时会出现一个说明列表。不用理睬这些说明,在操作系统恢复过程中我们不会用到它
  • 将图形计算器打开,然后按 y M 键关闭计算器。这时将会出现一个出错信息"ERROR: Press any key to turn unit off.(错误:按任意键关闭机器)"。当此出错信息显示时按 ? 键关机
  • 重复上述步骤
  • 当按TI-83 Plus的 ? 键时,出现"Waiting please install calculator software"的信息,开始以下操作。如果这一信息还没有显示出来,则重复上一步骤
  • 点击TI-Connect 软件上的 [OK] 键后马上按TI-83 Plus上的 y M 键。当显示"ERROR: Press any key to turn unit off(错误:按任意键关闭)"时,按 ? 键然后紧接着按 ? 键
    *注意:TI-83 Plus应当显示"Receiving Calculator Software(正在接受计算器软件)",并且会显示重装的百分比进度。如果没有显示此信息,则重复上述步骤,直到操作系统被传进去为止。  

当在TI-83 Plus或TI-83 Plus Silver Edition上作图时出现"Invalid Dim(无效的维数)"错误信息时,该怎样更正?

当对一个或多个维数不同的数组或矩阵进行操作时,会收到一个"ERR: INVALID DIM (错误:无效的维数)"错误信息。例如,只有两个数组具有相同的元素时才可以进行双变量统计运算。

如果要观察图像出现此错误时,不需要用到图形计算器的统计功能,可以通过关闭统计绘图功能来纠正此错误。以下步骤可以关闭统计绘图功能,显示图像。

  • 按 y ,
  • 选择4: PlotsOff
  • 按 ?
  • 试着画一个简单图形,如 y = x

为什么在TI-89上运行测距仪程序(Ranger)时会出现"Domain Error(范围设置错误)?"

如果运行测距仪程序(在TI-89上)时出现范围设置错误,可能有两种原因:

  1. 该测距仪程序(Ranger)是由CBR发送到TI-89上的。因为TI-89是在CBR以后设计制造的,所以CBR上面没有TI-89版本的测距仪程序。TI-92 Plus版本的程序可以被传送到TI-89上。然而,由于其显示屏的面积与TI-89不同,TI-92 Plus的测距仪程序执行时将显示范围设置错误。为了解决这个问题,要从CBR软件包中下载TI-89版本的测距仪程序(ranger.89p)。
  2. 另外一种可能是此测距仪程序在运行时调用的变量已被前一个程序存储了数据或者是锁住了,清理随机读写内存(RAM)将可解决这一问题。

为什么当我在TI-89、TI-92 Plus、Voyage™ 200上进行温度转换的时候收到了"Inconsistent Units Error(单位不一致)"的错误信息?

当使用标准转换符号时就会返回单位不一致的错误信息。进行温度转换的时候,请使用tmpCnv()命令,以下的例子将显示怎样进行温度转换。

例:将100摄氏度转变为华氏温度。
解:输入tmpCnv(100_?C,_?F)
屏幕显示为:212?F.

怎样纠正在使用TI-89、TI-92 Plus以及Voyage 200上进行数制转换时出现的"Domain Error(范围设置错误)"?

首先,检查设置模式。按 3 键然后进入Exact/Approx选项,此处必须设置为EXACT或AUTO模式。如果该设置为APPROXIMATE,当遇见这类问题计算器会返回一个范围设置错误(Domain Error)的信息。

另外一种可能是被输入的数字并非整数。TI-89、TI-92 Plus以及Voyage 200不能将小数(例如2.9)转换成另一种进制数。

如果范围设置错误始终存在,那么就将TI-89、TI-92 Plus以及Voyage 200恢复成系统默认设置。具体操作方法为:按 2 然后按 { 再按 ? ?,在默认状态下按? 直到屏幕显示"Defaults Set"(默认值设置成功)"信息为止。当设置成默认值以后,试一试还有没有此问题。  

为什么我不能访问TI-83 Plus或TI-83 Plus Silver Edition的内存管理菜单?

确实存在着一些不是由德州仪器公司编制的汇编解释程序,导致 y L 被锁住。如果想要访问内存管理菜单的话,必须删除这些汇编解释程序。

以下步骤将可删除图形计算器内存中所有的内容,包括计算器应用软件(Apps)在内。

  1. 取出一节7号电池。
  2. 按 { 键并且保持30秒不动。
  3. 重新装入7号电池。
  4. 按住 { 键,同时按住 ? 键。
  5. 如果在这过程中计算器被关掉了,请按 ? 键。
  6. 当计算器打开后,将会显示"RAM Cleared(内存已被清除)"的信息。

怎样修理TI-89、TI-92 Plus以及Voyage 200的"Address Error(地址错误)"?

以下说明详细地介绍了怎样修理TI-89、TI-92 Plus以及Voyage 200的"Address Error(地址错误)"。

以下的操作过程将会重新设置计算器。请记住,这些步骤将完全擦除内存信息而使计算器恢复到出厂时的默认状态。

TI-89:

  • 按住 2 A 及 B(向左、向右箭头)键
  • 按 ? 键
  • 同时放开所有的键
  • 如果必要,调整对比度


TI-92 Plus以及Voyage 200:

  • 按住 2 键
  • 按住 ? (小手图标)
  • 在按住两者的同时,按 ? 键
  • 如果必要,调整对比度

什么是TI-89、TI-92 Plus以及Voyage 200上的"Circular Definition(循环定义)"错误?

操作系统软件新增了一个功能,用以检测当函数或程序调用含有符号变量的表达式时,此变量在定义函数或程序时是否已被使用。如果检测到这种情况则显示循环定义(Circular Definition)错误。

当被调用的函数或程序中含有某些形式的变量,此变量在函数或程序定义过程中已被使用,将有预料不到的结果发生。

例如,在初始屏幕上:
define f(x)=ln(ln(x)+x)(完成)
f(x+1) simplifies to ln(ln(x+1)+x+2)(预料不到的结果!)

为了避免这种情况,在定义函数及程序时,变量名应不同于函数或者是程序随后调用的自变量。在定义函数或者程序时,请避免选择如x、y、z、a、b、c...一类的变量名。这些经常使用的普通变量名,会经常被用作函数或程序调用的变量。所以在定义函数或者是程序的时候应当选择如xx、xtemp、yy、ytemp、zz...等作为变量名,然后再在调用函数或者程序的时候使用x、y、z、a、b、c...,这样就可以减少被调用的函数或者程序中含有会造成不可预见结果的变量名的机会。

例如,在初始屏幕上:

define f(xx)=ln(ln(xx)+xx)(完成)
f(x+1) simplifies to ln(ln(x+1)+x+1)(可预见结果)

在研究复合函数时经常会遇见此类化简问题。例如,用给出的函数f(x)以及g(x)来化简函数f(g(x)),从而得到以g为自变量的f函数。当定义了函数f(xx)及g(yy)后,就可进行函数f(g(x))的化简。

例如,在初始屏幕上:
define f(xx)=xx^2(完成)
define g(xtemp)=xtemp+1(完成)
define h(yy)=yy^(1/2)+1(完成)
f(g(x)) simplifies to (x+1)^2(期望值)
h(f(x)) simplifies to abs(x)+1(期望值)

如果函数或者程序调用的自变量不是符号变量,那么所有的化简过程都会正常进行。在作象y2(y1(x))这类函数图像时通常会进行复合函数的研究。由于这些计算器上的作图功能都是数值性的,所以所有复合函数的作图都能够正常运行。然而,函数y1(x)、y2(x)、...、y99(x)作图时,x是被当作自变量变量名的。因此,当使用系统作图功能在初始屏幕上通过符号研究复合函数时将出现不可预见的结果。

操作系统软件新增了一个功能,用以检测当函数或程序调用含有符号变量的表达式时,此变量在定义函数或程序时是否已被使用。如果检测到这种情况则显示循环定义(Circular Definition)错误。

用户可以通过以下步骤检查其软件版本是否是新的。

在初始屏幕上输入,define f(x)=x^2(完成)
然后输入f(x+1)。

如果出现了"循环定义(Circular definition)"的出错信息,则您软件的版本是新的。
如果给出了(x+1)^2的化简结果,则您的软件版本是老的。

如果您的软件是老的版本,请去闪存空间升级您的操作系统。  

怎样在TI-89、TI-92 Plus或Voyage 200上纠正"Press I to install code(按I来输入代码)"错误?

当TI-89或TI-92 Plus计算器丢失了操作系统时,会出现"按I来输入代码(Press I to install code)"的出错信息。通常来讲,此情况只有当从计算机或另一台计算器往计算器上传递操作系统被中断时才会出现。

如欲解决这一问题,取出一节7号电池后再重新装入,然后按住字母I(TI-89的 o 键),显示屏上会显示等待接收(Waiting to receive)。这时,您就需要TI-GRAPH LINK电缆及TI Connect 软件重新装入操作系统。如果您的电脑上还没有安装TI Connect 软件,您可以从网上下载该软件。

重新安装操作系统的步骤
  • 双击桌面上的TI Connect图标或点击开始菜单 -> 程序 -> TI Connect,打开TI Connect 软件。
  • 连接TI-GRAPH LINK 电缆与TI-89或TI-92 Plus计算器(计算器的显示屏上应当有等待装入显示)。点击TI Connect 软件的设备浏览(Device Explorer)选项。
  • TI Connect 软件将会跳出通讯设置窗口。如果所有的设置都正确的话,点击确定(OK)键;如果不正确的话,选择正确的设置然后点击OK。
  • TI Connect 软件会弹出一个新的窗口,显示不能建立一个有效的连接(Cannot establish a valid connection)。下一步,点击开始菜单并且选择运行程序,找到TI-89或TI-92 Plus操作系统的地址。在运行的对话框中敲入: c:\Program Files\TI Education\TI Connect。
  • 为计算器选择合适的操作系统,将其从当前的位置拖放至"不能建立有效连接(Cannot establish a valid connection window)"窗口。
  • 按照给出的步骤来完成操作系统在计算器上的重新安装。
 
  寄给朋友     打印