Education Technology

Exames Nacionais 2019

Exames Nacionais de Matemática

Nos exames nacionais de 2019, nas disciplinas de Matemática A, Matemática B e MACS a utilização da calculadora gráfica mantêm-se de uso obrigatório.

Exames Nacionais de Física e Química A

De acordo com o ofício circular da Direção Geral de Educação I-DGE/2019/911- DSDC, as calculadoras gráficas são autorizadas nos exames nacionais de 2019 de Física e Química A, desde que ativada a função Modo de Exame. As calculadoras da Texas Instruments TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition, TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ TouchPad e TI-Nspire™ CX possuem esta funcionalidade. Esta funcionalidade permite bloquear temporária ou definitivamente o acesso aos dados pessoais guardados na memória da calculadora e deve ser ativada pelo aluno durante o exame final da disciplina.

O que significa esta alteração para os alunos? 

Os alunos que entraram, no ano letivo 2017/2018, no 10º ano e que farão o exame final da disciplina bianual de Física e Química A em 2019, são os primeiros a ser afetados por esta nova regulamentação, pois deverão possuir uma calculadora gráfica com a funcionalidade Modo de Exame. Os alunos que já tiverem adquirido uma calculadora que não possui esta funcionalidade, podem continuar a utilizá-la nos seus estudos, mas esta não será permitida no exame de 2019 da referida disciplina.

Entrar e Sair do Modo de Exame, passo a passo

Família TI-Nspire™ CX

Instruções passo a passo para ativar e desativar o Modo de Exame.

Família TI-84 Plus

Instruções passo a passo para ativar e desativar o Modo de Exame.


Perguntas frequentes

Posso sair do modo de exame se as duas calculadoras estiverem em modo de exame?

Sim, é possível sair do modo de exame mesmo se as duas calculadoras estiverem em modo de exame. O procedimento pode ser realizado entre quaisquer duas calculadoras da família TI-84 Plus ou entre duas calculadoras da família TI-Nspire™.

Que modelo de calculadora gráfica devo utilizar para desativar o modo de exame da minha calculadora?

Se possuir uma calculadora da família TI 84 Plus, poderá utilizar um dos modelos : TI-84 Plus, TI-84 Plus CE-T, TI-84 Plus Color Silver Edition, TI 84 Plus Silver Edition, para desativar o modo de exame da sua calculadora.

Caso possua uma unidade portátil da família TI-Nspire, poderá utilizar um dos modelos: TI-Nspire ™ CX, TI-Nspire™ Touchpad ou TI-Nspire™ CX CAS) para desativar o modo de exame.

Devemos necessariamente conectar a calculadora a um computador para sair do modo de exame?

Não, a conexão ao software de computador (TI-Nspire™ ou TI-Connect) não é obrigatória para retirar o modo de exame de uma calculadora. O procedimento pode ser realizado trocando arquivos entre duas calculadoras da mesma família, conectadas entre si pelo cabo mini USB fornecido.

Que tipo de ficheiros posso enviar para a calculadora de forma a sair do modo de exame?

Pode enviar todos os tipos de ficheiros da calculadora, como por exemplo uma lista, uma imagem, um programa, uma matriz ou uma aplicação.

A ativação do modo de exame “limpa” os programas da calculadora?
Em Modo de Exame, os documentos e programas presentes nas calculadoras da família TI-Nspire™ e da família de calculadoras TI-84 Plus serão bloqueados (não apagados). O modo de exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora estão inacessíveis durante o exame.
Posso atualizar o sistema operativo da minha calculadora?

Sim, as atualizações dos sistemas operativos (SO) do TI-Nspire CX e da TI-84 Plus CE-T estão disponíveis gratuitamente em:

TI-Nspire™ CX

TI-84 Plus CE-T

E se o aluno apresentar uma calculadora já em modo de exame no dia do teste?

É importante garantir que o modo de exame apenas é ativado no momento do teste.
Se a calculadora já se encontrar em modo de exame ao chegar à sala de aula, é possível repetir o procedimento para colocar a calculadora no modo de exame. Os programas serão então bloqueados novamente.

Como verifico se a calculadora já está em modo de exame ?

Nas calculadoras TI-Nspire CX, TI-Nspire Touchpad e TI-84 Plus CE-T, pode ver um LED a piscar no topo da calculadora (note que a cor do LED pode variar). Na TI-84 Plus, TI-84 Plus SE e TI-84 Plus C SE pode ver no ecrã a indicação do modo de exame.

Quando é que a obrigatoriedade da utilização do modo de exame entra em vigor?

Nos exames finais do 11º ano de Física e Química A de 2019.

Para mais informações consulte o ofício circular da Direção Geral de Educação I-DGE/2019/911- DSDC e a Comunicação nº 5 /JNE/2019.

E se o aluno tiver uma calculadora TI-82 STATS ou TI-83 Plus?

Na eventualidade de um aluno se apresentar a exame com um modelo de calculadora que não tenha a funcionalidade modo de exame, por uma questão de equidade, deverá o aluno proceder à limpeza da memória da calculadora na sala onde se realiza o exame, na presença do professor coadjuvante, para poder realizar a prova com máquina calculadora.

No caso das calculadoras TI o aluno deve seguir o seguinte procedimento RESET->RAM->ALL MEMORY, para apagar toda a memória.

Apoio ao Cliente

Se tiver dúvidas ou questões sobre este tema, por favor contacte-nos.