O que fazer se a bateria da TI-84 Plus CE-T/ TI-84 Plus CE-T Python não carrega?
Se a sua calculadora gráfica não está a carregar, verifique o seguinte:
- Se estiver a usar um carregador de parede, certifique-se de que está a usar o carregador de parede TI que veio com a sua calculadora ou outro carregador USB certificado UL, classificado para pelo menos 1 amp (geralmente escrito como "1A" ou "1000 mA"). Para determinar se o seu carregador é certificado UL, vire-o para o interior, e leia a etiqueta. Procure o carimbo UL, e confirme que este declara que é 1000 mA ou superior.
- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente à calculadora gráfica e confirme que está bem encaixado. Se não for completamente empurrado para dentro, o cabo não carregará a calculadora. Verifique também se o cabo USB não se encontra danificado, pode fazer um teste ao utilizar o cabo USB num outro dispositivo ou utilizando um novo cabo USB com a calculadora.
- Verifique o botão reset na parte de trás da sua calculadora e assegure-se de que não está premido. Se for o caso, use um objeto sólido, tal como um clipe de papel, para se certificar que já não se encontra pressionado. É muito importante não utilizar um objeto que possa deixar resíduos, tal como um lápis ou caneta.
- Limpe os contactos na parte inferior da parte de trás da calculadora, por baixo da tampa da porta deslizante, suavemente com uma borracha ou pano limpo.
- Retire a bateria da sua calculadora durante 30 minutos, depois volte a colocar e a ligá-la. Certifique-se de que o conector é empurrado até ao fim, e que os fios não ficam presos ou apertados pela porta da bateria.
- Se tiver acesso a outra bateria recarregável TI-Nspire com carga, utilize-a e atualize o sistema operativo da sua calculadora.
Nota: Para determinar se necessita de uma nova bateria, coloque a calculadora a carregar sem a bateria colocada e ligue. Se a calculadora ligar normalmente, será necessário trocar a bateria
Se este artigo não for útil, entre em contacto connosco aqui.