Erstellen einer Variablen aus einem Geometry-Wert

In diesem Beispiel ist der Flächeninhalt des Dreiecks der Wert für eine Variable mit der Bezeichnung „Dreieck“.

1. Tippen Sie zur Auswahl auf den Wert, den Sie speichern möchten. Tippen Sie dann erneut auf den Wert, um das Kontextmenü zu öffnen.

2. Tippen Sie auf Speichern.

var := wird vor dem ausgewählten Wert angezeigt. Dies ist der Standardname.

.

3. Überschreiben Sie den Standardnamen var mit dem Variablennamen, den Sie dem Wert geben wollen.
4. Tippen Sie auf die EINGABETASTE.

Der Wert wird mit dem Variablennamen gespeichert; der gespeicherte Wert oder sein Name wird in Fettschrift dargestellt, um anzuzeigen, dass es sich hierbei um einen gespeicherten Wert handelt.