Rappresentazione grafica delle equazioni differenziali

Riga di introduzione ODE:

Identificatore ODE y1
L'espressione k·y1 definisce la relazione
Campi (1,1) per la specifica della condizione iniziale
Pulsanti per l'inserimento delle condizioni iniziali e per la definizione dei parametri del tracciato

Cursore aggiunto per sistemare il coefficiente k dell'ODE

Campo della pendenza

Una curva della soluzione che passa per la condizione iniziale

Per rappresentare graficamente un'equazione differenziale:

1. Nella vista grafico, toccare leggermente Strumenti , andare su Inserimento/modifica di un grafico > Eq diff.

All'ODE viene assegnato automaticamente un identificatore, quale ad esempio “y1.”

2. Passare al campo della relazione e introdurre l'espressione che definisce la relazione. Ad esempio, introdurre -y1+0.1*y1*y2.

3. Introdurre la condizione iniziale per il valore indipendente x0 e per y10.

Nota: i valori di x0 sono comuni a tutte le ODE di un'attività, ma possono essere inseriti o modificati solo nella prima ODE.

4. Fare clic sul pulsante Modifica parametri per impostare i parametri del diagramma. Selezionare un Metodo di risoluzione numerico e quindi impostare i parametri aggiuntivi. Questi parametri possono essere modificati in qualsiasi momento.

5. Toccare leggermente OK.
6. Ingrandire o ridurre la finestra come richiesto per visualizzare il grafico.