Enlazar una celda o columna de Listas y Hoja de Cálculo con una variable
Cuando enlaza una celda o columna con una variable, Listas y Hoja de Cálculo actualiza los valores para reflejar el valor actual de la variable. La variable puede ser cualquier variable en el problema actual y se puede definir en Gráficos, Geometría, Calculadora o cualquier instancia de Listas y Hoja de Cálculo.
Notas:
| • | No puede enlazar con la misma variable varias veces en la misma página. |
| • | No enlace una celda con ninguna variable de sistema. Hacer esto podría evitar que el sistema actualice dicha variable. Las variables del sistema incluyen ans, StatMatrix y los resultados estadísticos (como RegEqn, dfError y Resid). |
| 1. | En una página de Listas y Hoja de Cálculo, haga un punteo en la celda que quiere enlazar con una variable. Debe ser una celda vacía y no puede estar en una lista que ya esté definida como una variable. |
| 2. | Haga otro punteo en la celda para abrir el menú de contexto. |
| 3. | Haga un punteo en Enlazar. |
| 4. | Haga un punteo en el nombre de la variable para insertarla en la celda. |
El valor de la variable se muestra en la celda.
Para ver o editar valores en una variable de lista, enlace una columna a la variable de lista. La lista puede ser cualquier lista compartida en el problema actual y se puede definir en Gráficos, Geometría, Calculadora o cualquier instancia de Listas y Hoja de Cálculo.
Después de enlazar una columna con una lista, Listas y Hoja de Cálculo actualiza automáticamente cualquier cambio que haga en la lista en otras aplicaciones.
| 1. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda de la parte superior) de la columna que desea enlazar con la variable. |
| 2. | Escriba el nombre de la variable de la lista que desea enlazar, y luego haga un punteo en regresar. |
O
Cómo ver la lista de variables disponibles:
| ▶ | Haga un punteo en el teclado de TI-Nspire™ y luego en el nombre de una variable. |
La columna muestra los elementos de la lista.
TI-Nspire™ y luego en el nombre de una variable.